全球领先的电力和自动化技术集团ABB为中国名茶"铁观音"产地福建安溪提供了先进的移动式变电站气体绝缘开关解决方案,帮助茶乡安全度过产茶季用电高峰。
福建省安溪县每年产茶7万吨,是中国著名的乌龙茶之乡,"铁观音"发源地。每年产茶高峰时,由于设备负荷大、用电时段集中,电力负荷会大幅上升60%。此外,安溪位于福建省东南海岸的山区,多数地方山路崎岖、平地少,对于电力设备的可移动性有极高要求。
预装式移动变电站采用车载方式,能够迅速接入电网重新分配和输出电力,满足紧急供电需要;使用完后可以快速移动至其他场地,是一种灵活可靠的新型供电模式。2014年,福建省投入运营的第一座移动变电站便位于安溪,并采用了ABB技术领先的气体绝缘开关设备。基于首次应用的成功经验,安溪在其第二座移动变电站中再度选用ABB移动电力解决方案,以提升供电可靠性。
作为解决方案核心的145千伏气体绝缘金属封闭开关设备集成了智能电流互感器和电压互感器,具有结构紧凑、布局合理、性能稳定等显著特点。与传统的开关设备安装方式相比,这一高度集成的气体绝缘开关设备通过预先组装能够减少50%的安装时间,使移动变电站更迅速地投入使用。
ABB是全球电力和自动化技术领域的领导企业,致力于帮助电力、工业、交通和基础设施等领域客户提高业绩,同时降低对环境的影响。ABB集团业务遍布全球近100个国家,拥有13.5万名员工。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,员工1.8万名,拥有40家本地企业和遍布全国147个城市的销售与服务网络。