ABB完成加拿大高压直流输电项目升级,支持输送可再生能源

马达沃斯卡高压直流输电项目的升级将提高魁北克省水电的传输效率和可靠性

ABB宣布,连接加拿大东南部新布伦瑞克省和魁北克省电网的马达沃斯卡350兆瓦高压直流输电线路已完成大规模升级,该输电线路隶属于加拿大领先的电力企业--魁北克水电公司。线路中的背靠背换流站已运行超过30年,通过对其进行现代化升级,可极大提升当地电网的可靠性并减少维修需要。ABB为该项目安装了最新一代MACH控制保护系统,并升级了阀门及其冷却系统。

ABB集团电网业务部总裁方秦表示:"本次升级有助于提高该地区的供电能力、减少停电时间并提升电网可靠性。升级项目的成功实施反映出我们世界一流的执行能力,也体现了我们对客户服务和延长产品生命周期的关注,这是ABB'新阶段'战略的一项关键内容。ABB数字化的MACH控制保护系统就像是高压直流线路中的'大脑',能够将领先的故障登记与远程控制功能相结合,支持客户迈向电网自动化和数字化。"

ABB在全球高压直流输电线路老化设施升级项目中积累了丰富经验。该项目是ABB自1990年以来参与的第23个大型高压直流现代化升级项目。

ABB提供的MACH系统通过高度的整合优势提供控制保护,能够不间断地运行数十年。同时,它也是高压直流和柔性交流输电系统中应用最广泛的控制解决方案。目前,已有超过1100套MACH系统在全球范围内运行。

ABB在60年多前就开创了高压直流输电技术,目前已参与了全球约110个高压直流输电项目,总装机容量超过12万兆瓦,约占全球装机容量的一半。一直以来,ABB始终处于高压直流领域技术创新的最前沿,能够制造高压直流系统中所有的关键设备,在电力领域拥有独特的地位优势。

魁北克水电公司运营发电与输配电业务已有超过50年历史。它是加拿大领先的电力企业,也是北美最大的电力企业之一。加拿大超过40%的水力资源集中分布在魁北克省内。作为全球最大的水力发电公司之一,魁北克水电公司积极挖掘水电潜能,水力发电占其发电总量的比例达到99%以上。

ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是全球电气产品、机器人及运动控制、工业自动化和电网领域的技术领导企业,致力于帮助电力、工业、交通和基础设施等行业客户提高业绩。在超过125年创新历史的基础上,ABB正在不断地推动能源革命和第四次工业革命,谱写工业数字化的未来。ABB集团业务遍布全球100多个国家,拥有13.5万名员工。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,员工1.8万名,拥有40家本地企业和遍布全国147个城市的销售与服务网络。

链接

联系我们

下载

分享文章

Facebook LinkedIn X WhatsApp