继 2015 年 12 月 ZX0 Air 开关柜在中国成功发布之后,ABB 在环境友好型中压气体绝缘 GIS 产品系列坚持创新研发,并将于 2017 年 10 月向中国市场正式推出 ZX2 AirPlus 开关柜。

此举也是 ABB 通过环保技术支持中国政府实现将 2030 年 CO2 排放量降低至现有排放水平 54% 这一目标的最新举措。值得一提的是,这款新产品的推出恰逢厦门 ABB 开关有限公司 -- ABB 在华第一家合资工厂 25 华诞之际,意义非凡。
AirPlus 是 ABB 集团研发的一种创新型环保气体,用于替代中压气体绝缘开关柜中传统的 SF6 气体。该款新型气体在中压开关柜上的创新使用,是 ABB 集团践行环境友好型技术战略的重要组成部分。
此举也是 ABB 通过环保技术支持中国政府实现将 2030 年 CO2 排放量降低至现有排放水平 54% 这一目标的最新举措。值得一提的是,这款新产品的推出恰逢厦门 ABB 开关有限公司-- ABB 在华第一家合资工厂 25 华诞之际,意义非凡。
AirPlus 是 ABB 集团研发的一种创新型环保气体,用于替代中压气体绝缘开关柜中传统的 SF6 气体。该款新型气体在中压开关柜上的创新使用,是 ABB 集团践行环境友好型技术战略的重要组成部分。
ZX2 AirPlus 开关柜专为配电网设计,同时符合 IEC 36 kV 和 GB 标准,适用于中国市场,用以确保配电网的可靠、高效和安全,额定电压和额定电流分别达到 40.5 kV 和 2,000 A。ZX2 AirPlus 开关柜与现有的 ZX2 型开关柜具有同样紧凑的尺寸和产品优势,其全球变暖潜能值 (GWP) 小于 1。这意味着比 SF6 开关柜二氧化碳排放量减少了几乎 100%。
ABB 中压产品业务单元全球负责人帕林指出:"中国作为世界上最大的绿色环保技术投资者,一直致力于积极推进低碳型能源技术,因此我们非常高兴在中国推出 AirPlus 产品。"
"AirPlus 是一种创新型气体,ABB 非常自豪地成为世界上第一家可提供 SF6 绿色环保替代品的公司。ZX2 AirPlus 开关柜与特别为中国 12 kV 市场设计开发的采用干燥空气作为绝缘气体的 ZX0 Air 开关柜一样优秀。我们积极投资于更绿色环保的技术,愿为造福子孙后代、保护大家赖以生存的地球贡献力量。"
ZX0 Air 开关柜是由ABB中压业务单元位于厦门的工厂为配电领域研发。它采用一种环境友好型混合气体作为SF6的替代产品,该气体为氧气 (O2) 和氮气(N2)混合体。ZX0 Air 开关柜具有传统气体绝缘开关柜(GIS)一样出色的技术性能和可靠性,同时对大气无任何温室效应,且同样适用于 12 kV 单母线应用。
"基于 ZX0 Air 开关柜取得的成就,我们非常乐观地认为 ZX2 AirPlus 将同样被市场广泛接受。ABB 将一如既往地在环境友好型技术方面持续努力,让全球客户在未来十年可以选择使用 SF6 的替代产品。" 帕林补充道。
ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是全球电气产品、机器人及运动控制、工业自动化和电网领域的技术领导企业,致力于帮助电力、工业、交通和基础设施等行业客户提高业绩。基于超过 125 年的创新历史,ABB正在不断地推动能源革命和第四次工业革命,谱写行业数字化的未来。ABB 集团业务遍布全球 100 多个国家,雇员达 13.6 万。ABB 在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,40 家本地企业,1.7 万名员工遍布于 139 个城市,线上和线下渠道覆盖全国 300 多个城市。
欲进一步了解 ABB,请访问 http://new.abb.com/cn ,新浪微博:@ ABB电气产品 ,官方微信:cnabblp,官方微信二维码:

所有的数据依据 US-GAAP 准则。
注:
GWP: 全球变暖潜能值描述了温室气体在大气中分吸收的热量的值。它将由某一质量气体所吸收的热量与同样数量的二氧化碳所吸收的热量进行比较。GWP 是表达二氧化碳的一个指数。