杭州,2017 年 6 月 28 日-- ABB 在中国杭州的"ABB电力与自动化世界"活动上推出基于 Ability™ 的全新数字化解决方案 --- MyRemoteCare 智能资产健康管理云平台,实现物、服务与人互联的智能物联网的完整解决方案。
ABB Ability 数字化解决方案,连接至云并通过软件启用,基于对实时数据的深入洞察让客户能够进行资产管理、体验全新服务并简化维护。
MyRemoteCare 是 ABB 全球中压开发的数字化解决方案-云数据资产健康管理平台。目前已超过 1000 台中压开关设备在 ABB 中压远程中心进行实时健康状态的监测;根据大数据的诊断分析,整合设备状态的在线检测评估、离线评估,基于先进算法及运行环境参数进行诊断及预警,及时提供前瞻性预测,对于设备可能的失效提出预警,客户可以根据设备健康状态安排进行相应的维护及检修工作,从而可大大节省由于定期计划性停电、设备检修而造成的经济损失;提高了用电的效率,也大大减低非预期停电的风险。并结合客户现场及ABB本地服务站资源通过互联网进行服务需求的触发,当地服务人员接受网络派工的指令后,开始专业的服务执行,为客户设备安全可靠运行提供保驾护航,更可与ABB其他业务单元的数字化方案整合为统一云平台数字化解决方案。
MyRemoteCare - 智能资产健康管理云平台数字化解决方案实现:
- 全新的设备数据采集至云数据平台:智能化设备信息自动上传至云端,非智能化设备状态信息通过 ezReport 等系统人工上传云端
- 基于设备原理开发的健康诊断算法,准确判断设备状态趋势。失效可能性,实现状态预警
- 基于云平台的管理存储设备的所有历史记录,针对不同状态的设备,制定不同的服务策略
- 通过互联网 + 技术实现网络化的专业服务执行,所有的执行过程和结果自动上传至云数据平台。

通过 MyRemoteCare 数字化云平台的应用,ABB 中压可以为用户提供更加专业便捷的整体或定制解决方案;可帮助客户降低 30% 的设备运维成本,缩短 50% 的处理时间,降低 50% 的设备故障率。ABB 中压深度融合物联网 + 的创新成果,顺应"数字化"趋势,成功引领业务模式的新变革。
ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是全球电气产品、机器人及运动控制、工业自动化和电网领域的技术领导企业,致力于帮助电力、工业、交通和基础设施等行业客户提高业绩。基于超过125年的创新历史,ABB正在不断地推动能源革命和第四次工业革命,谱写行业数字化的未来。ABB集团业务遍布全球100多个国家,雇员达13.2万。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,40家本地企业,1.7万名员工遍布于139个城市,线上和线下渠道覆盖全国300多个城市。欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,新浪微博:@ABB电气产品,官方微信:cnabblp,官方微信二维码: