ABB推出紧凑型SCARA机器人系列产品

IRB 910 SC (SCARA)机器人快速、成本效益高;因为来自ABB,所以更精准。

ABB于近日宣布推出首个系列的选择顺应性关节型机器人(SCARA)产品IRB 910SC系列。作为ABB小型机器人家族的新成员, ABB IRB 910SC系列SCARA机器人最大负载达6公斤。IRB 910SC现有三种配置(IRB 910SC -3/0.45、IRB 910SC - 3/0.55m、IRB 910SC - 3/0.65)。所有型号均为模块化设计,通过配置不同长度的连杆臂,分别提供三种不同的工作范围450毫米、550毫米和650毫米。

"在设计IRB 910SC时,我们重点考虑的是速度和精确性。"ABB小型机器人产品经理 Phil Crowther说道,"我们的IRB 910SC机器人不仅体积小,而且还融合了其它ABB小型机器人的性能特点和设计理念,如卓越的路径控制和小空间内的精准度。"

ABB的SCARA家族产品设计适用于需要快速、重复、连贯点位运动的通用应用,如码垛、卸垛,机器上料/下料和装配等。我们的SCARA家族产品是客户的理想选择。这些客户在进行小型部件装配时要求循环周期快、精度高、可靠性高。我们的产品同时适用于实验室自动化和处方药品分配。

" 450毫米、550毫米和650毫米三种不同的工作范围供客户选择工作所需的最佳臂长。"Crowther补充道。

SCARA系列产品为桌面安装型,防护等级达IP54,可实现最佳的防尘防水保护。

更多信息:
ABB (www.abb.com) 是电力与自动化技术领域的领导者,致力于提高公共事业和工业客户的绩效,同时降低对环境的影响。ABB集团公司已在全球100多个国家开展业务,雇佣了约140,000位员工。

ABB是领先的工业机器人供应商-同时提供机器人软件、外设、模块化制造单元及相关服务,如焊接、搬运、装配、喷涂、精加工、拾料、包装、堆垛和上下料等。主要市场包括汽车、塑料、金属加工、铸造、电子、机床、制药和食品饮料行业。一个强大的解决方案致力于帮助制造商提高生产效率,产品质量和工人的安全。 ABB已在全球范围内安装了超过25万台机器人.
ABB Robotics的全球销售及服务机构遍及全球53个国家、100多个地区,为所有ABB机器人产品提供全面支持。

访问www.abb.com/robotics了解更多信息。

链接

联系我们

下载

分享文章

Facebook LinkedIn X WhatsApp