奥迪公司是世界最大的汽车制造商之一,这早已不是秘密。从轿车和小轿车,到敞篷车和超级跑车,奥迪在德国内卡苏尔姆工厂每天要生产大约1200辆汽车。
车身涂装是内卡苏尔姆工厂生产流程的一部分。直到最近,喷漆工艺还在使用已有15年工龄的机器,这项工艺急需更新改造。奥迪选择ABB提供灵活的机器人,执行所有自动化喷漆工作。
对新型机器人方案的基本要求是灵活性更高,以便用于所有奥迪系列车型的喷漆,包括A4轿车、A5/S5敞篷车、A6轿车、A7、A8(标准和长轴距版本)、R8 Coupe和Spyder、以及兰博基尼Gallardo Coupe和Spyder。

对于车身外部喷漆,ABB安装了IRB 5500机器人,IRB 5400机器人则用于内部喷漆工作。两款机器人均可按六轴和七轴移动,因此可以喷涂到难以触及的部位,确保有效、统一的喷涂工作。
奥迪的换色流程也要求提高机器人的灵活性。在新解决方案安装之前,汽车以不同色块漆料进行划分,以减少换色时造成的涂料浪费。而要达到有秩序的稳定生产,最好将漆料用于上漆作业并依据每种汽车型号来调整,使用ABB的新方案,这一目标成为现实。
此外,之前使用Spray Mate装置,每种颜色会损失大约一升漆料,而新款机器人只损失几毫升漆。ABB解决方案确保弹夹中只注入需求量的油漆,这样中涂和色漆的换色效率将更高。
通过使用高速旋转雾化器的机器人自动化技术替代手工喷漆作业,奥迪进一步节约了成本,节省率高达20%。
另外,在做出新型号的第一个样机之前,可进行大约80%的机器人编程。基于ABB RobotStudio的3D仿真软件,可预先计算机器人的移动轨迹和喷涂参数。当样机做好后,剩余的体积可在系统中优化形成车身。
之前的机器人编程方法需要几个样机来进行系统编程,与此相比,新软件节省了大量的时间和材料成本。
到2013年年底,内卡苏尔姆工厂中剩余的喷漆机器将全部被替换为ABB灵活的机器人喷漆方案,帮助这家著名的汽车制造商简化生产流程,让其走在尖端生产工艺的最前沿。
奥迪公司
在高档车和超级跑车领域,奥迪集团是全球领先的汽车制造商之一,推出的品牌有奥迪和兰博基尼。奥迪有8个汽车制造厂,其中2个位于德国。在美国和中国,交车率每年均增长约20%。
| 欲进一步了解ABB机器人,请访问http://abb.com.cn/robotics,新浪微博:@ABB机器人,官方微信:cnabbro,官方微信二维码: |