在11月1日至5日在上海举行的2016中国国际工业博览会上,ABB集中展示了十多种创新的机器人应用和解决方案,以创新科技为制造商筑就通向柔性、灵活的"未来工厂"之路,并助力实现"中国制造2025"规划目标。

自1999年创办以来,中国国际工业博览会已经发展成为规模最大、最具影响力的国际性行业盛会之一,今年预计将吸引超过12万名观众。ABB本次展区(7.1号展馆,B053号展位)的主题是"协作、至简和数字化"。
在制造业从大批量生产转向大规模定制的背景下,能否通过有效的变革和改进实现柔性生产变得至关重要。这不仅需要加强人与机器人之间、自动化孤岛之间甚至不同生产站点之间的协作,还需要化繁为简、缩短编程时间并提供直观的人机界面,让制造商在一套系统中可以兼容生产众多产品。
ABB Ability™数字化解决方案使这一切成为可能。ABB Ability™将自动化解决方案与工业物联网相连,把数据分析结果直接付诸实践,进而帮助整个制造价值链提高生产力、灵活性和效率。
ABB机器人业务中国区总裁李刚表示:"产业升级是'中国制造2025'战略的基石。很多制造商深谙积极引入创新科技的重要性,并认识到机器人自动化是制造业的重要动力。ABB很自豪能全力帮助客户迈向'未来工厂',并在效率、可靠性和市场灵活性方面建立竞争优势。"

ABB最新的协作解决方案SafeMove2是先进的、经安全认证的监控软件解决方案,使工作人员可以在不影响生产效率的前提下,在负载范围为6公斤到800公斤的ABB机器人周围安全作业。在本届工博会的ABB展位上,SafeMove2与ABB全球首台真正实现人机协作的机器人YuMi一同亮相,现场观众可以通过易用的引导式编程技术对YuMi进行编程。
ABB最新的机器人互联服务平台体现了数字化的发展趋势,可帮助减少25%的机器人事故,将响应和问题解决速度提升60%。互联服务平台是ABB机器人远程服务的一部分,通过将5000多台机器人与制造生态系统相集成实现增值服务。ABB约10年前推出机器人远程服务并不断推动其发展。
在此次工博会上,内置Wi-Fi 和3G功能的ABB互联服务远程访问网关将首度亮相。它能通过迅速安全的访问,协助对机器人的性能故障或意外问题进行远程故障诊断,仿佛专家就在机器人控制器旁。此外,即插即用的远程访问网关可以安装于任何地点,并能与任何控制设备相连,从而帮助专家实现70%的故障诊断成功率。
关于ABB机器人
ABB是全球领先的工业机器人供应商,提供机器人软件、外设、模块化制造单元以及焊接、装卸、组装、涂装、拣拾、包装、码垛和机器上下料等服务。主要市场包括汽车、塑料、金属加工、铸造、电子、机床、制药以及食品和饮料等行业。ABB机器人提供强大解决方案,致力于帮助客户提高生产效率、改善产品质量、提升工作安全性。目前,ABB已在全球范围内安装了超过30万台工业机器人。
ABB机器人在53个国家的100多个地区设有销售和服务机构,为其产品提供全方位服务。
ABB是全球电力和自动化技术领域的领导企业,致力于帮助电力、工业、交通和基础设施等领域客户提高业绩,同时降低对环境的影响。ABB集团业务遍布全球近100个国家,拥有13.5万名员工。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,员工1.8万名,拥有40家本地企业和遍布全国147个城市的销售与服务网络。
欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,新浪微博:@ABB中国,官方微信:abb_in_china,官方微信二维码: