ABB推出最新的视觉引导机器人技术

ABB视觉系统大大提升视觉引导机器人应用的可靠性,且将安装时间缩短为传统的25%。

ABB集成视觉系统是一款强大的智能摄像系统,可加快并简化视觉引导机器人应用展开。在2D视觉导航的帮助下,制造商能够更准确地追踪产品、改善供应链管理、提高质量、对存在问题的生产线和流程进行检修并显著扩大机器人自动化的应用范围。总体来说,视觉引导机器人的优点能够显著改善公司的盈亏,节省时间、金钱和资源。

"由于ABB集成视觉系统赋予了机器人可视能力,因此除质量和灵活性得到提升以外,生产质量也得到优化并使检验和控制程度最大化,"ABB产品经理Klas Bengtsson提到。"通过有效利用视觉引导机器人系统企业能够增加产量并降低生产成本,同时改进产品质量并减少返工和浪费。"

得到Cognex®助力的ABB集成视觉系统采用精密成像技术(比如Cognex取得专利的PatMax®算法)进行高级部件定位,从而实现可靠性检验、缺陷检测、引导、校准与测量,保证制成品符合最高标准。

所有这些功能只有在便于安装、部署和维护的前提下才有价值。RobotStudio®--ABB强大而简易的PC编程工具能够提供一个快速便捷创建视觉任务的平台。操作员可从常见的视觉应用库中选择理想特征、设置参数并在实际条件下操作。智能摄像头提供最广泛的内置通信协议,可与机器人直接连接,使机器人在虚拟世界中的设置与操作变得简单易行。

"无论是对于高级用户还是新手用户而言,ABB集成视觉系统的应用都是简单易操作的," Bengtsson说到。"操作员只需将相机插入机器人控制器,一切便可顺利运作。"

所有ABB 机器人产品均可通过ABB遍布于全球53个国家逾100个地点的机器人全球销售和服务机构,享受技术服务支持。

欲进一步了解ABB机器人,请访问http://abb.com.cn/robotics,新浪微博:@ABB机器人,官方微信:cnabbro,官方微信二维码:
center

链接

联系我们

下载

分享文章

Facebook LinkedIn X WhatsApp