瑞士苏黎世,2011年12月15日--数据中心每年都要消耗大量的电力,按照面积计算,数据中心所消耗的电力是一般办公楼的30倍以上,其总耗电量达到了惊人的800亿度。
数据中心成排的服务器里存储着数万亿兆字节的海量信息,服务器24小时不间断运转,支持机构用户进行相关应用、处理信息、实现运营自动化。个人家庭用户则通过数据中心上传视频、玩网络游戏、分享照片、给朋友发电邮、通过社交媒体告知自己所处位置或者查看银行账户。
全球每年新增的服务器高达575万台。截至2020年,全球数据中心的碳排放将是现在的4倍。每个数据中心平均所消耗的电力相当于2.5万个美国家庭的用电量;数据中心所排放的二氧化碳总量将迅速赶上阿根廷或者荷兰等国家的碳排放水平。
如何通过改进数据中心设备、设施设计和管理水平,从而节约大量的电力?在这方面,ABB拥有丰富的经验、工程技术和产品支持,能够支持数据中心实现高效运转,同时提高运行时的安全性和可靠性。

据统计,数据中心断电1小时所造成的损失高达100万美元以上。确保数据中心的正常运行对于银行和金融机构非常重要。ABB为电力和工业客户提供设备、系统和专业知识的历史超过百年。目前,ABB已经准备好运用所掌握的知识来帮助数据中心减少意外断电次数、提高其服务质量、同时减少电力消耗。
计算机系统和包括通讯、存储系统在内的相关部件都使用直流电,但电网为数据中心提供的却是交流电。与传统交流技术相比,直流技术可以减少电力转换造成的损失,将能效提高10%-20%。直流数据中心设备更简单,需要的部件更少,所以散热更低。这意味着,直流数据中心占地更少,对中心制冷要求更低。由于部件减少,还可以节约设备安装和维护的时间。总体建设费用最多可节省30%。
近期,ABB加强了在直流数据中心领域的发展步伐。2011年11月,ABB宣布与IO公司合作开发采用直流电的新型数据中心模块。今年7月,ABB宣布为瑞士领先的信息和通讯技术服务提供商green.ch公司设计并安装一套先进的直流配电系统。该项目将由ABB旗下的Validus依照green.ch公司严格的环保标准进行设计和实施。
随着数据中心规模的不断扩大,不论是交流还是直流数据中心,都需要采用能源管理软件来优化容量、服务等级和电力消耗水平。数据中心通常都按照极端情况下所需的能力进行设计。但除峰值时间外,数据中心在大部分时段都无法满负荷运行。很多公司服务器的日常使用率都介于5%-10%,浪费了能源和资金。去年,ABB向Power Assure公司进行投资。该公司专为数据中心开发电力管理和优化软件,已经推出了名为Decathlon数据中心企业管理系统 (DCEM)的一揽子软件、硬件和服务,帮助数据中心提高能源管理水平,同时提供先进的预维护能力。该系统通过分析IT负载模式、天气预报、合约和实际利用率数据来预测和调整能耗,确保数据中心更加可靠和节能。
Decathlon系统可以从不同系统获得数据,从而对数据中心的运行进行更好的控制和主动维护,带来的潜在节能效果达到10%-50%。该系统应用可以扩展到不同地点的数据中心,为企业带来每年数百万美元的节能效果。
除数据中心基础设施和企业管理软件外,ABB还可以为新建项目提供电网连接。ABB在该领域的产品组合包括变电站、开关柜、配电单元(PDUs)、应急备份电力解决方案、电力管理系统、断路器、冲击电压保护器、分离器、有源滤波器、高效电机和变频器、建筑控制和自动化系统。ABB还为采用电池的不间断电源设备制造商提供关键电子元件,确保超过30分钟或更长时间的应急供电以及提升长期供电的持续性。凭借在这些领域所掌握的专业知识,ABB已经成为数据中心开发商的理想合作伙伴。
ABB是位居全球500强之列的电力和自动化技术领域的领导企业。ABB致力于帮助电力、公共事业和工业客户提高业绩,同时降低对环境的影响。ABB集团业务遍布全球100多个国家,拥有13万名员工。ABB在中国拥有包括研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,拥有1.8万名员工、34家本地企业和遍布全国80个城市的销售与服务网络。欲进一步了解ABB,请访问 www.abb.com.cn