ABB推出面向传动装置的一站式数字化监测解决方案

ABB Ability数字化传动装置监测解决方案可为客户提供高级分析和维护规划,从而确保传动系统设备(包括变频器、电机、轴承和泵)的高效运行。

在今年的汉诺威工业博览会(Hanover Messe 2018)上, ABB AbilityTM数字化传动装置解决方案闪亮登场,这是一套集设备、软件和服务于一体的数字化解决方案,它借助一站式集成门户,让用户以数字化方式"看见"操作变量。结合ABB丰富的行业经验,这些数据有助于用户更好、更可靠地做决策。

ABB 机器人及运动控制事业部总裁Sami Atiya 表示:"从100多年前推出欧洲首台蒸汽轮机起,ABB就始终致力于优化传动系统。我们新推出的状态监测解决方案将ABB的技术优势和实时物联网传感分析工具相结合,从中获得的数字化优势不仅帮助用户降低了风险和成本,还延长了设备的正常运行时间,提高了工厂产出。"

面向传动装置(包括变频器、电机、轴承和泵)的ABB AbilityTM状态监测解决方案是业内首个集成化服务。它能够将每台设备的关键运行参数集中显示,借助ABB的技术优势,它还能使客户提前了解维护需求,确保设备实现理想运行状态。总而言之,借助ABB AbilityTM状态监测服务,用户可以更好地掌握如何优化设备运行,减少宕机风险,延长设备寿命,降低成本并且增加收益。

这一服务可透明地呈现所有传动设备应用参数,并在检测到温度变化、异常振动以及故障等指标时自动向用户发出通知。用户还能收到设备状态的完整报告以及深度的维护建议。

ABB在汉诺威工业博览会上展示如下面向传动装置的ABB状态监测解决方案:

面向电机的ABB AbilityTM状态监测解决方案:
该解决方案包含一个安装于低压电机的智能传感器,它能够通过APP或门户网站来远程监测电机状态。该服务支持预见性分析,在降低能耗的同时,延长运行时间。

面向变频器的ABB AbilityTM状态监测服务:
该服务可提供联网变频器的实时事件信息。监控参数包括变频器可用性、环境状态和故障事件,有助于预测潜在的运行问题和维护需求。

面向泵的ABB AbilityTM智能传感器:
这一解决方案包含一个智能传感器,可针对污水处理厂的水泵实现远程监测。该解决方案由ABB与Egger联合开发而成,旨在通过数据分析监测泵的温度、振动和轴承状态,从而防止出现毫无预兆的堵塞或其他问题。

面向带座轴承的ABB AbilityTM智能传感器:
该解决方案用于连接ABB道奇®带座轴承,为其提供健康状况监测服务。轴承作为整个系统中的关键组成部分,往往是传动系统故障的初始指标。

面向传动的ABB AbilityTM预防性维护:
这项服务集数据、机器学习和ABB专业特长为一体,可定期监测和分析云数据,为现有高需求传动提供切实可行的洞见和改进建议。

备注:

数字化传动装置:指的是配备了传感器和云连接功能的智能传动系统,包括电机/发电机、传动/变频器、机械传动系统组件(包括轴承、联轴器和减速机)以及泵、风机和压缩机等应用。

ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是全球电气产品、机器人及运动控制、工业自动化和电网领域的技术领导企业,致力于帮助电力、工业、交通和基础设施等行业客户提高业绩。基于超过125年的创新历史,ABB正在不断地推动能源革命和第四次工业革命,谱写行业数字化的未来。ABB集团业务遍布全球100多个国家,雇员达13.6万。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,40家本地企业,1.7万名员工遍布于139个城市,线上和线下渠道覆盖全国300多个城市。

欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,新浪微博:@ABB中国,官方微信:abb_in_china,官方微信二维码:

100
100
center

上一篇:ABB参展汉诺威博览会:发布最新款电动汽车充电解决方案,领航未来可持续交通

链接

联系我们

下载

分享文章

Facebook LinkedIn X WhatsApp