ABB近日隆重推出最新版机器人控制器软件--RobotWare 6,将凭借其强大的扩展开发工具及通信能力,着力提升企业的生产灵活性与可靠性。该软件对机器人系统及相关设备的编程与控制实施了优化,同时全面继承ABB独树一帜的运动控制及安全性能。
RobotWare 6在软件安装方面取得了重大改进。新增的安装管理器(Installation Manager)采用灵活的许可机制和直观的全新用户界面,大幅缩短机器人安装设置及系统配置调整的时间。
"对于开发人员来说,新版RobotWare的发布是2004年IRC5面市以来最重要的一次软件升级。"ABB控制器全球产品经理Henrik Jerregard表示,"RobotWare 6配备了一大批得力工具,比如传感器、高级编程接口、平板电脑与智能手机集成等等。"
外部制导运动(Externally Guided Motion,简称EGM)是RobotWare新增的另一项强大功能。操作员可利用外部传感器实现更精准的机器人运行控制,集成商也可利用其进一步优化工作站设计及生产流程。传感器可提供多种输入绝对位置的途径,并具备路径修正能力。路径更新频率可达4毫秒一次,控制器滞后时间为8~20毫秒,具体取决于机器人型号。
总之,新版RobotWare 的问世将缩短安装时间,提高手动控制响应度,缩短重启时间,最终显著提升生产效率。