在全球范围内,人们的生活水平日益提高。中国由于近几十年来经济增长巨大,人们生活质量改善的力度更为明显。不可否认,生活水平的提高有助于稳定社会,但随之而来的是现代制造业带来的污染不断加剧。
瑞典汽车制造商沃尔沃在中国的一家工厂针对这一问题实施了一系列措施和流程控制污染,改善汽车内部和外部环境的空气质量。不过,如果没有ABB的机器人解决方案,这一改进就不可能实现。
借助于ABB完善的开发流程,沃尔沃在中国最先实现利用机器人在装配线上为汽车涂水性胶。对于车主而言,水性胶在汽车上的应用不仅能够大大降低车内噪声,同时还能减少一切令人反感并对人体健康构成潜在威胁的车内空气污染和不良气味。
为保证机器人能胜任这一工艺,ABB的一个团队全力工作了六个月,力求按照沃尔沃最严格的质量标准应用这种难以处理的材料。水性胶具有很强的研磨性并且对温度和压力极为敏感。这些特质使它应用起来非常困难,因此需要在涂胶期间使用耐磨配管材料,同时管路布置也需高效合理并实行严格的温度控制,所有这一切使得该过程变得相当复杂。ABB提供的细臂机器人具备工作范围广以及灵活性佳的优势,这对于此种应用而言至关重要。ABB总共为该项目提供了33台不同型号机器人。
去年年底,沃尔沃成都工厂采用新技术制造的首款沃尔沃S60L汽车已推出并在中国市场面世。对于沃尔沃、ABB以及世界各地的人民来说,该解决方案带来了无以复加的共赢价值。
欲进一步了解ABB机器人,请访问http://abb.com.cn/robotics,新浪微博:@ABB机器人,官方微信:cnabbro,官方微信二维码: |