2016年5月10日,ABB宣布收购瑞典系统集成公司SVIA,将为包括汽车、塑料和3C在内的不同行业提供更多先进的应用解决方案。
SVIA是一家全球领先的提供上下料自动化解决方案的公司,总部位于瑞典延雪平镇。公司为上下料流程提供自动化解决方案,例如使用机器人为车床和铣床上料,以及二次加工如组装、清洗和零件制作。SVIA提供800余种上下料解决方案,结合机器人自动化以提高生产效率、生产柔性以及产品质量。
"SVIA开拓性的自动化解决方案与ABB全球领先的机器人业务单元完美契合。SVIA已经在其创新的上下料解决方案中使用ABB机器人,我们共同研发了ABB的FlexMT® 机器人自动化模块,该模块可以将机床利用率增加90%,而人工上下料的机床利用率只有50%。" ABB离散自动化与运动控制业务部总裁白天恩(Pekka Tiitinen)说,"通过这次收购,我们将和SVIA一起继续关注客户需求,并基于'物联网+'为客户提供集成式解决方案,共同推动业务增长。"

此次收购将不仅扩大ABB上下料解决方案种类,ABB在"物联网+"领域的领先地位结合SVIA的解决方案,还将为全球工业客户提供独一无二的价值方案。SVIA提供直观的手机软件应用程序,能够为用户提供实时报告,包括生产率、机器运行状态和故障提醒,这与ABB"物联网+"集成式生态系统不谋而合,能够为用户提高生产效率,确保机器运行的可靠性。
机器人自动化上下料能够通过保护工人远离快速运转的机器,提高生产安全。此外,SVIA的解决方案结合ABB研发的上下料软件,能够为客户减少工程造价。
SVIA将并入ABB离散自动化与运动控制部机器人业务单元,成为ABB上下料全球应用中心。
欢迎关注ABB机器人微信公众号:cnabbro