ABB机器人正式推出最新紧凑型机器人IRB 1660ID。该机器人主要用于弧焊和上下料,是中型机器人中功能更齐全的一款。其集成式DressPack简化了编程,使模拟可预测的电缆运动更易实现,且更加紧凑,减少了电缆磨损,将维护成本降低了50%。
"从一开始,我们的目标就是为弧焊领域研发一种可提供优异稳定品质的机器人,以及快速、敏捷、可靠的上下料解决方案。"ABB机器人全球产品管理负责人张晖博士说,"这款机器人可以帮助我们的客户提高生产效率,提高工件质量,缩短节拍时间。"
IRB 1660ID紧凑型中空手腕配有集成式DressPack,可谓是弧焊和上下料等要求在有限空间内作业的应用的理想之选。
"我们与客户密切合作,研发了IRB 1660ID,该机器人内置新一代马达,精准可靠,更为高效,"张晖补充道,"为了使机器人尽可能坚固,我们开展了大量的技术工作,以便为机器人提供更好的保护,并为其提供装备,使其能够更好地在有限空间内作业。"
IRB 1660ID的有效荷载为6kg,工作范围为1.55米。
更多信息:
ABB (www.abb.com) 是电力与自动化技术领域的领导者,致力于提高公共事业和工业客户的绩效,同时降低对环境的影响。ABB集团公司已在全球100多个国家开展业务,雇佣了约140,000位员工。
ABB是领先的工业机器人供应商-同时提供机器人软件、外设、模块化制造单元及相关服务,如焊接、搬运、装配、喷涂、精加工、拾料、包装、堆垛和上下料等。主要市场包括汽车、塑料、金属加工、铸造、电子、机床、制药和食品饮料行业。一个强大的解决方案致力于帮助制造商提高生产效率,产品质量和工人的安全。 ABB已在全球范围内安装了超过25万台机器人.
ABB Robotics的全球销售及服务机构遍及全球53个国家、100多个地区,为所有ABB机器人产品提供全面支持。
访问www.abb.com/robotics了解更多信息。