ABB是中远海运集装箱运输有限公司(以下简称"中远海运集运")在涡轮增压领域的主要战略合作伙伴之一。预期于2019年底前全部交付的中远海运"宇宙"系列六艘21000标准箱级集装箱船的所有主机和辅机均已选用ABB涡轮增压器。目前,中远海运集运船队已应用了数百台ABB涡轮增压器。
"中远海运宇宙"号是江南造船(集团)有限责任公司于2018年6月建成交付的"宇宙"系列超大型集装箱船中的首制旗舰船。该船舶的主推进发动机配备了三台ABB A180-L二冲程涡轮增压器,四台辅机分别配备一台ABB TPL67-C33四冲程涡轮增压器。

ABB 涡轮增压业务单元全球负责人 Oliver Riemenschneider 表示:"中远海运集运是亚洲自营船队规模最大、世界排名第四的集装箱船运营商。我们非常荣幸能够为中远海运提供支持,为'宇宙'系列的六艘超大型集装箱船的所有主机和辅机提供优质的ABB涡轮增压器,其中包括最近交付的、打破中国最大集装箱船记录的'中远海运宇宙'号。"
"'中远海运宇宙'号上配备的ABB涡轮增压器,有助于船舶提升性能和燃油效率,为中远海运集运实现绿色航运的发展战略做出贡献。而在接下来的'宇宙'系列另外5艘姐妹船上,我们可以预见ABB涡轮增压器也将实现同样卓越的性能表现。"
ABB A100系列涡轮增压器拥有诸多核心技术优势,包括完全满足IMO Tier II和Tier III排放限制;降低燃油消耗;高运行灵活性、可靠性和适应性;较长的检查、常规保养和大修间隔时间;严格的试验确保绝对的运行安全性;降低机舱噪音。
ABB TPL-C系列涡轮增压器设计用于满足不断增长的提升功率和效率、延长使用寿命的市场需求。除了具备出色的节油和低排放能力,TPL-C系列还采用了模块化设计,最大限度减少了备件数量,实现轻松安装和服务。
作为一家拥有一体化国际物流网络的原始设备制造商(OEM),ABB涡轮增压业务单元还为中远海运集运船队使用的所有ABB涡轮增压器提供至关重要的全球服务支持。通过全年365天、每天24小时全天候服务,超过98%的原装备件现货交付能力,帮助客户获取设备的最长正常运行时间。中远海运集运等客户对ABB涡轮增压的服务质量,随时随地提供可靠、定制化的服务解决方案,以及提高设备性能和降低总运营成本的能力充满信心。
"中远海运宇宙"号的最大载箱量高达21237标准箱,打破了早前由中远海运集运的 "中远海运室女座"创下的中国船厂完工交付的最大集装箱船记录。这艘21000标准箱级首制船总长399.9米,总高相当于24层楼(72米),最大载重量198000 吨,设计航速22海里/小时。作为中远海运集装箱船队的核心旗舰,该船即将投入到远东到西北欧航线,成为"21世纪海上丝绸之路"的新使者和新名片。
中远海运集装箱运输有限公司("中远海运集运")是一家专门从事国际、国内集装箱班轮运输及其相关产业服务的公司,拥有全球领先的集装箱航运船队,服务网络覆盖全球;其经营的船队规模包括373艘集装箱船舶,运力达190万标箱,世界排名第四、亚洲第一。公司共经营362条航线,其中227条国际航线(含国际支线)、49条中国沿海航线及86条珠江三角洲和长江支线。公司所经营的船舶,在全球约90国家和地区的289个港口挂靠。
ABB涡轮增压业务单元(www.abb.com/turbocharging)
ABB涡轮增压业务单元是生产和服务匹配输出功率为500千瓦至80+兆瓦的柴油发动机机和燃气发动机用涡轮增压系统行业技术和市场的全球领导者。即使在最艰难的环境下,我们也凭借业内最领先的技术帮助客户提升业绩,实现减排,并降低燃料消耗。全球约有20多万台ABB涡轮增压器正广泛应用于船舶动力、陆用电站、发电机组、机车牵引和大型工程机械等领域。我们在全球50多个国家的100多个服务站,提供定制化的服务解决方案,随时随地为客户提供原装备件和原厂服务。
ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是全球电气产品、机器人及运动控制、工业自动化和电网领域的技术领导企业,致力于帮助电力、工业、交通和基础设施等行业客户提高业绩。基于超过130年的创新历史,ABB技术全面覆盖电力和工业自动化价值链,应用于从发电端到用电端、从自然资源开采到产成品完工的各种场景,谱写行业数字化的未来。作为国际汽车联盟电动方程式锦标赛的冠名合作伙伴,ABB也积极投身未来可持续发展,拓展电动交通技术疆界。ABB集团业务遍布全球100多个国家和地区,雇员达13.5万。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,40家本地企业,1.7万名员工遍布于139个城市,线上和线下渠道覆盖全国300多个城市。
欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,新浪微博:@ABB中国,官方微信:abb_in_china,官方微信二维码: