ABB生产屏幕将智能手机的操作逻辑引入机器人操控终端FlexPendant。新的软件包使用图形对象,即各类图形组件来执行机器人监控功能。如果预设组件不能满足要求,用户也可利用ABB ScreenMaker或Microsoft Visual Studio™等第三方软件自行定制图形部件。
"随着智能手机的广泛使用,我们已经习惯于直观的图形操作,"ABB产品经理Per Loewgren说,"而生产屏幕可以将示教器FlexPendant变成智能手机般易用的机器人操控终端。"
该项屏幕软件的定制和导航功能可以用于多项应用,例如弧焊、点焊和涂胶。可对图形组件进行编程,使其运行信息、控制、监控和通知功能。客户只需选择需要的图形部件。同样可从ABB的应用程序库Robot Apps中分享和下载现成的图形部件和应用程序。
"生产屏幕是操作员通过FlexPendent直接与机器人交互的最有效方式," Loewgren补充说,"所提供的图形界面将相关功能列在前面,便于操作员控制,且能够使机器人操作员方便的监控生产相关的数据,因此,生产更有效率。"
ScreenMaker是ABB提供的一种软件包,能够使用户创建自定义的FlexPendant 图形用户界面。无需学习visual studio开发环境和.NET 编程。
所有ABB 机器人产品均可通过ABB遍布于全球53个国家逾100个地点的机器人全球销售和服务机构,享受技术服务支持。
| 欲进一步了解ABB机器人,请访问http://abb.com.cn/robotics,新浪微博:@ABB机器人,官方微信:cnabbro,官方微信二维码: |