2013-03-12--凭借丰富经验,ABB这组新开发的软件能够让机器看护工作的编程比以往更轻松、更迅速、更灵活,从而节约成本和时间。
自二十世纪七十年代开始,ABB已经安装了3万多个设备看护机器人。这组设备看护机器人软件从客户最实际的要求出发,全面改进系统设计,堪称 融合ABB数十年经验的杰作。从压铸、注压成型到机加工,每项设备看护工作新软件包都能加以处理,其灵活性和方便性达到国际一流水平。
同时,新型 RobotStudio设备看护PowerPac软件和RobotWare设备看护控制软件能够在三维虚拟世界完成仿真、验证和优化,然后直接传送到现实世界。不管是循环时间、后处理能力,还是潜在的碰撞风险,都能进行虚拟仿真,避免代价昂贵的错误在车间里发生。
"ABB公司竭力创造真正实现创新的,以及符合客户实际需求的解决方案,"ABB产品经理Andreas Eriksson 表示,"我们充分考虑到客户的所思所想。这款新系统软件能轻松、迅速、灵活地为设备看护工作单元编程,甚至经验不足的工人也能使用我们的控制软件。这些正是我们的客户一直在寻求的目标。"

RobotStudio设备看护PowerPac软件是ABBRobotStudio的插件,也是一款强有力且操作简便的电脑编程工具,能为在三维虚拟环境中轻松迅速地创建、编辑设备看护机器人工作单元提供平台。 RobotStudio设备看护PowerPac软件拥有强大的常见夹具和工位类型程序库,并提供对大多数机械及外围设备的内置支持,能够使用户轻松地在虚拟世界里建立和运行工作单元。此外,由于具有在虚拟环境里定义安全起始位置运动的能力,安全防范工作得以简化。

RobotWare设备看护为高效、独立的软件设计,是基于控制器的编程、配置和运行工具,但也能与RobotStudio设备看护PowerPac软件紧密结合。直观并且可以自定义的图形化用户界面轻松地监测生产、控制生产,以及自动编程和选择零件。其界面简单,连缺少经验的人员也能控制大多数任务,而高级使用者更能无限制地接入到强大的RAPID编码工具。
ABB机器人设备看护系统的用户还具有所有ABB机器人看护程序的优点,例如远程服务技术。远程服务技术能够为生产监测、快速诊断和预防性维护提供远程接入服务。
ABB机器人全球销售和服务机构遍布在53个国家的100个地区,为ABB机器人产品提供全方位支持。