ABB驱动伊斯坦布尔最长地铁线

ABB为整条线路提供牵引和配电系统解决方案

瑞士苏黎世,2010年11月15日--全球领先的电力和自动化技术集团ABB宣布,将为土耳其最大城市伊斯坦布尔正在建设的一条21.75公里长地铁线路提供牵引和配电系统。这条线路是该市最长的地铁线,共有16站,整条线路对运营可靠性需求很高,目前只有ABB的设备可全面满足该项目的严格要求。

工程承包商Avrasya地铁集团(AMG)和项目用户伊斯坦布尔市大都会区一致选择ABB公司为该线路的牵引和配电系统提供电气解决方案,包括176台UniGear中压开关柜和86台耐高温配电变压器。ABB这些产品已经在全球多个轨道交通和地铁项目中成功应用,具有卓越的可靠性和性能表现。

center

卡迪廓伊-卡尔塔尔地铁线路竣工后将改善伊斯坦布尔市的整体交通状态,方便市民上班出行。

UniGear是全球销量最大的中压开关柜。该产品具有模块化、坚固耐用和紧凑性等优点,并采用了电弧保护和安全隔离舱设计,能够满足全球最为严格的应用环境的要求。

ABB耐高温干式变压器采用保温等级达到最高级别(H级)的材料制造,比普通真空浇注线圈变压器的耐热性能更高,使用寿命更长。该产品抗过载能力强,能够承受大幅谐波畸变和不可预测的高温,并可在潮湿、严重污染和地震环境中正常运行。

地铁线路的变电站对运行环境的要求极为严格,相关电气设备需要具有超高的可靠性、供电质量和安全性,以确保地铁服务的连续性和安全性。线路上的变压器必须能承受强大的电路过载和谐波,开关柜则要保护整个牵引系统和配电系统免受电网故障的干扰。

伊斯坦布尔拥有1300万人,约占土耳其人口的20%,其生产总值几乎占据了国内生产总值的三分之一。新地铁线连接着伊斯坦布尔市卡迪廓伊(Kadikoy)和卡尔塔尔(Kartal)两地,是伊斯坦布尔市目前最重要的在建基础设施项目之一。此线路还将连接从博斯普鲁斯海峡下穿过的Marmaray铁路隧道,成为第一条贯穿该市亚洲区与欧洲区的地铁线路。这条线路上的列车由8节车厢组成,两趟列车间隔1.5分钟,日载客量达100万人,因此该生产线的供电可靠性对于地铁运营和公众安全尤为重要。

此外,ABB还为北京、上海、伦敦、德里、迪拜等城市的地铁和轻轨系统,以及南非新建的豪登(Gautrain)高铁提供了同类的高可靠性电力解决方案。

ABB是位居全球500强之列的电力和自动化技术领域的领导厂商。ABB的技术可以帮助电力、公共事业和工业客户提高业绩,同时降低对环境的不良影响。ABB集团业务遍布全球100多个国家,拥有117000名员工。ABB在中国拥有包括研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,雇佣员工15300名,拥有30家合资和独资企业,强大的销售和服务网络遍布全国。欲进一步了解ABB,请访问 www.abb.com.cn

链接

联系我们

下载

分享文章

Facebook LinkedIn X WhatsApp