ABB发布目前市场上最精确的中型机器人用轨道运动平台

IRBT 2005是目前市面上唯一能同时实现高速度和高精度的机器人轨道运动平台,循环时间可缩短50%,为客户提供最高应用灵活性。

ABB近日隆重发布智能化的紧凑型IRBT 2005中型机器人轨道运动平台(MTM)。IRBT 2005由1米长的标准模块组成,支持客户自行扩展导轨长度和行程,满足机器人和传输应用需求。

"在IRBT 2005开发过程中,我们重点优化了机器人和导轨的运动性能。"ABB产品经理Torbjorn Albertsson说道,"此外,我们独一无二的QuickMove™和TrueMove软件也进一步确保了IRBT 2005具有最出色的轨迹精度和速度。"

IRBT 2005 适用于多种类型的应用,例如弧焊、物料搬运、机加工,可配备多个滑车以部署特殊应用设备,进而提高生产效率 - 标准的机器人应用最多可配置两个滑车,传输应用最多可配置三个滑车。

"各种部件完全集成到IRBT 2005中,这不仅降低了系统占地面积,同时还实现了最可靠的部件保护,进而最大限度降低了维护需求。"Albertsson补充道。

IRBT 2005提供了标准型和防护型两种型号,适用于各种应用环境,支持IRB 1520、IRB 1600、IRB 2600以及IRB 4600等多个系列的ABB机器人。

更多信息:
ABB (www.abb.com) 是全球电力和自动化技术领域的领导企业,致力于帮助公共事业、工业等领域的客户提高业绩,同时降低对环境的影响。ABB集团业务遍布全球近100个国家,拥有140000名员工。

ABB机器人部是全球领先的工业机器人供应商,并向焊接、搬运、装配、涂装、精加工、拾料、包装、码垛、机加工等作业环节提供机器人软件、外设、模块化制造单元及相关服务,主要市场涵盖汽车、塑料、金属加工、铸造、电子、机加工、制药、食品饮料等行业。ABB注重解决方案的开发,致力于提高制造企业的生产效率、产品质量及员工的人身安全。ABB机器人的全球装机量已超过250000台。

所有ABB机器人产品均由ABB机器人部遍布全球53个国家的100多个销售服务网点提供全方位技术支持。

链接

联系我们

下载

分享文章

Facebook LinkedIn X WhatsApp