ABB机器人尖端技术支持为瑞典壁纸生产保驾护航

ABB机器人瑞典客户服务团队依托丰富的专业经验及ABB捷克维修翻新中心的鼎力支持,帮助壁纸厂商沃威星(WallVision)实现IRB 640机器人码垛系统的完美升级,在最大限度延长设备正常运行时间的同时,更为该企业生产提供了持久稳定的安心保障。

center

1

瑞典西南部的布罗斯是一座公园与绿地遍布的宜人城市,自上世纪初就一直是该国的邮购业中心,至40年代又成为纺织服装业重镇。这座创业之城目前已吸引约11500家企业入驻,并以每年500家的速度递增,相对于该市仅67000的人口,达到如此工业规模实属罕见。始创于1905年的瑞典沃威星公司是推动当地经济蓬勃发展的中坚力量之一,也是斯堪的纳维亚半岛壁纸设计与生产的龙头企业。

在沃威星工厂,担负壁纸箱码垛重任的是一台1999年安装的ABB第一代IRB 640码垛机器人及其配套的老款S4C+控制器。这台已有十几年役龄的机器人依然"神勇"不减当年,不过近些日子,那部老旧的S4C+计算机控制器开始"掉链子"了。瑞典ABB机器人客户服务团队在对该系统进行预研之后,敲定了一套最佳方案,即安装全新的IRC5独立控制器升级套件。

IRC5控制器由ABB机器人在捷克共和国俄斯特拉发的维修翻新中心供货,前后仅用了6周即交货完毕,期间还完成了针对IRB 640机器人的兼容性调整--ABB全球服务网络优势之明显、实力之强大由此可见一斑。

为确保IRC5控制器能在最短时间内投入运营,ABB机器人首先对其实施了原S4C+机器人程序的试运行,并在自家工厂里完成了安装和投产的优化。总之,出厂前足有一周时间花在了准备工作上,而现场安装仅用了不到8小时即大功告成。今年9月,新控制器正式上线。

"IRC5独立控制器升级套件为我厂的技术更新创造了条件,同时又能保留现有的机器人手臂。"
"采用IRC5独立控制器升级套件,沃威星不必更换IRB 640码垛机器人,同样能享受到最新的机器人技术成果。"ABB机器人服务部销售经理Dag Mannegren介绍说,"对于ABB机器人服务团队在这么短的时间里顺利完成了IRC5升级,布罗斯的沃威星极为满意,我本人也非常高兴。"

"IRC5独立控制器升级套件为我厂的技术更新创造了条件,同时又能保留现有的机器人手臂。"瑞典沃威星IT经理Ingemar Andersson称赞道,"最重要的是,设备升级后我们再也不用担心备件供货问题,而且还延长了机器人的使用寿命。"

IRC5控制器将给沃威星带来多项技术优势,如通过PC接口选购件实现IRB 640机器人与PC机的互联、降低RobotStudio的使用成本(相对于S4C+控制器)等等。

关于瑞典沃威星公司

北欧壁纸行业领导者沃威星年营收额达到4亿瑞典克朗,主营高品质壁纸的设计、生产和销售,以强势品牌主打高端市场。

升级后产生的效益:


· 延长使用寿命

· 提升可靠性

· 增强功能

· 降低故障率

· 简化维修保养


ABB机器人的全球装机量已超过250,000台。所有ABB机器人产品均由ABB机器人部遍布全球53个国家的100多个销售服务网点提供全方位技术支持。

欲进一步了解ABB机器人,请访问http://abb.com.cn/robotics,新浪微博:@ABB机器人,官方微信:cnabbro,官方微信二维码:
center

链接

联系我们

下载

分享文章

Facebook LinkedIn X WhatsApp