2014年2月18日,ABB低压在华推出新型CR-MX系列插拔式中间接口继电器。该产品将在线下及ABB阿里巴巴官方旗舰店(http://cnabblp.1688.com/)同时开始销售。CR-MX系列中间继电器是对ABB原有CR插拔式中间接口继电器产品线的补充,主要用于回路控制或接口扩展。
CR-MX系列中间继电器主要特点如下:
- 提供交流和直流共7种线圈电压;
- 主要性能优于市场同类产品,输出触点容量达7A(2C/O),5A(4C/O);
- 提供带灯和不带灯两种型号;
- 通过cURus、TUV、CQC认证;
- 安装调试简便、工作可靠、使用寿命长。
如欲了解更多,请登录ABB低压产品业务部 www.abb.com.cn/lowvoltage ,访问ABB低压官方新浪微博@ABB低压一直在你身边、关注ABB低压官方微信(微信号:cnabblp),或致电客户服务热线800-820-9696/400-820-9696。