ABB Tmax塑壳断路器一直以其优异的性能著称,其可靠的表现、全面的功能和人性化的设计一直深受行业客户的好评。2012年6月,深得市场信任的ABB Tmax家族又迎来了两位新成员,它们是:Tmax PR223DS 系列塑壳断路器和Tmax PR221MP/GP 系列塑壳断路器。
Tmax PR223DS 系列塑壳断路器

Tmax PR223DS配备最先进的电子脱扣器,除了常规的L、S、I、G保护功能之外,还能实现以下功能:
1 精准测量各种电气参数,如电压、电流、功率、能量
2 电气参数可以通过外置显示模块进行显示
3 配合常用通讯协议Modbus和电动操作机构, 可以轻松实现四遥功能
4 另可以增加通过总线适配器,轻松转换为其他总线(Profitbus、ASI...) Tmax PR223DS系列将助力终端客户进行能效管理,进而实现节能减排。在高端建筑项目、智能电网、电信和广大工业项目中,有广泛的应用前景。
Tmax PR221MP/GP 系列塑壳断路器


Tmax PR221MP/GP 系列塑壳断路器是 电动机和发电机保护能手,其中,Tmax PR221MP是专门为电动机保护而量身设计的产品,相比传统的单磁脱扣器,除了能为电动机提供短路保护之外,还可以通过反时限长延时脱扣来实现过载保护,符合IEC60947-4-1的标准。该系列的小电流产品将具备电机专用热磁和电子2种脱扣器,可实现与接触器的完美配合,全面满足电机的过载和短路保护需求。