ABB携手达沃斯推动电动交通创新,谱写绿色出行未来

在世界经济论坛的举办地瑞士达沃斯,电动汽车快速充电设施成为当地交通生态系统重要组成部分

1月23日至26日,2018世界经济论坛年会在达沃斯举行。达沃斯与ABB建立长期合作,为当地公共及私人交通提供充电基础设施。

达沃斯市民和参加世界经济论坛的嘉宾将能亲身体验开创性的TOSA(新型无轨电动公交系统)全电动公交车。这一备受赞誉的全电动公交车由ABB在瑞士研发,目前运行于瑞士日内瓦,并将很快在法国城市南斯投运。电池每次充电仅需20秒,在乘客上下车期间即可完成。在达沃斯,TOSA全电动公交车车将运行在繁忙的1号公交线路,往返于旅游中心和医院之间。这是TOSA电动公交系统首次应用于阿尔卑斯高寒地区,通过在冬季极端气候条件下的运行,ABB和项目合作方将获得有价值的洞察和经验。

此外,ABB在达沃斯还新建了8座快速充电站,驾驶电动汽车的参会人员能在这里为车辆充电。

通过这些实际应用,TOSA全电动公交车以及充电站有力展示了ABB全球领先的可持续交通技术。随着电动交通成为汽车、公交、铁路、船舶和缆车领域提升能源效率、降低环境影响的重要推动力量,ABB电动交通技术在全球范围内得到日益广泛的应用。

center

ABB集团首席执行官史毕福表示:"交通方式向电动汽车的转变已是共识,只是时间早晚、快慢的问题。现在,电动汽车对车主们的吸引力与日俱增。这一方面是因为公众不断增强的环保意识,另一方面也是因为电动汽车的购置和维护成本也在不断下降。"

ABB是电动汽车快速充电领域的技术领导企业,通过提供领先的产品和系统帮助全球实现更加可持续的交通方式。燃油车因产生温室气体导致全球变暖而逐渐被电动汽车所取代,可持续交通将在应对气候变化的挑战中扮演至关重要的角色。

ABB为世界经济论坛提供电动汽车快速充电装置

在电动汽车充电领域,ABB始终走在世界前列,已在全球50多个国家安装了6000多个快充站。世界各国领导人在本次会议期间将有机会看到最近安装的8座ABB Terra 53充电站。该款功率为50千瓦的直流充电站是欧洲和北美最为畅销的产品,可支持CCS、CHAdeMO直流充电标准和43 千瓦交流充电标准。

此次亮相达沃斯的TOSA全电动公交车代表了电动交通领域持续创新的前沿技术,被瑞士联邦能源办公室授予 "Watt d'Or 2018"交通领域能源效率类大奖。该技术由ABB与日内瓦公共交通局(TPG)、工业和技术推广办公室(OPI)、日内瓦工业服务公司(SIG)和客车制造商HESS在瑞士联合开发。

TOSA技术还服务于往返日内瓦机场的23公交线路,通过快速闪充连接技术,车顶移动臂能够快速接入沿途充电点,完成充电。与传统燃油公交车相比,每年可减少1000吨二氧化碳排放。

center

ABB可持续交通解决方案并不局限于传统乘用车和公交车。

ABB为铁路行业提供牵引变压器、牵引变流器和牵引电机等创新型能效技术,产品多数在瑞士制造。其中包括连接兰德夸特和达沃斯的雷塔恩铁路。

在赛车领域,通过近期宣布的与国际汽车联盟E级方程式的合作,ABB将帮助提升电动汽车、相关基础设施以及数字化平台的设计与功能。

ABB在远洋交通领域的电气化技术还应用于石油天然气船、豪华邮轮、大型货船。ABB Azipod电力推进系统可以大幅提升船舶的机动性,同时将随船燃料储备需求降低40%甚至更多。

ABB电动交通解决方案同样将缆车技术提升至新高度。2017年12月在瑞士阿尔卑斯山施图斯地区运营的世界最陡索道缆车便安装了ABB电机。ABB电机总输出功率达2.3兆瓦,可以使缆车在这条总长1.7公里的索道上每小时运送多达1500名乘客。德国最高峰祖格峰创纪录的新型缆车系统,每小时运送580名旅客,同样应用了ABB先进的电机和传动设备。

ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是全球电气产品、机器人及运动控制、工业自动化和电网领域的技术领导企业,致力于帮助电力、工业、交通和基础设施等行业客户提高业绩。基于超过125年的创新历史,ABB正在不断地推动能源革命和第四次工业革命,谱写行业数字化的未来。ABB集团业务遍布全球100多个国家和地区,雇员达13.6万。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,40家本地企业,1.7万名员工遍布于139个城市,线上和线下渠道覆盖全国300多个城市。

欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,新浪微博:@ABB中国,官方微信:abb_in_china,官方微信二维码:

100
100
center

上一篇:ABB携手E级方程式,领航电动汽车发展新时代
下一篇:ABB携手伊泰集团打造煤化工智能工厂

链接

联系我们

下载

分享文章

Facebook LinkedIn X WhatsApp