ABB机器人2014年十大新产品

ABB工业机器人及机器人解决方案本年度新品汇总(按新品发布时间倒序排列)

全球市场瞬息万变,只有紧跟用户日新月异的需求不断推陈出新,方能确保机器人业务的持续稳定增长。新产品上市是以倾听、响应及预测市场需求为基础的一个系统过程。在全面掌握市场信息之后,工程师才能不负众望地开发出世界级的工业机器人及机器人解决方案。

2014年到目前为止,ABB机器人已推出了10款新产品,还有一款拟于年底前面市。以下就是这10款工业机器人及机器人解决方案(按时间倒序排列):

1. IRC5C紧凑型机器人控制器

center

ABB IRC5C素以卓越的性能与品质而著称,如今更将体积缩小25%之多。

2014年12月5日,ABB推出第二代紧凑型工业机器人控制器。作为IRC5控制器家族的一员,第二代IRC5C将同系列常规控制器的绝大部分功能与优势浓缩于仅310(高)×449(宽)×442(深)的空间内,可谓"麻雀虽小,五脏俱全"。

2. IRB 6700 Power Line工业机器人

ABB大型机器人历经40年自然演进,最终形成融合众多"下一代"优化设计、实现最低总体拥有成本的IRB 6700机器人产品系列。

2013年11月,ABB首批发布IRB 6700家族4款机型,2014年2月又推两种新品。2014年10月14日ABB再度发力,推出该系列最后两款机型--IRB 6700-300/2.70和IRB 6700-245/3.00,使第七代大型机器人家族最终形成完美阵容。

3. FlexMT™机床上下料功能包

FlexMT提供兼顾标准化与柔性的机床自动化解决方案,帮助大幅提升机床利用率高达60%,同时降低人力成本。

2014年7月7日,ABB推出两款FlexMT机型:FlexMT 20(20kg负载/1.65m工作范围)和FlexMT 60(60kg负载/2.05m工作范围)。FlexMT是一种历经周密测试、性能安全可靠的预制自动化解决方案,配备内置机器人控制器的全集成控制柜。

4. IRB 1200工业机器人

如何使生产设备缩小15%、速度加快10%?答案就在ABB全新IRB 1200机器人。

随着IRB 1200于2014年6月3日面市,ABB在保持机器人工作范围宽广这一优势的同时,一举满足了物料搬运和上下料环节对柔性、节拍、易用性及紧凑性的各项要求。

5. 集成力控技术

配备ABB集成力控技术的机器人能根据触觉传感器的实时回馈应对制造中的不确定因素,灵敏度堪比人手,编程时间也可缩短多达70%。

无论是在机加工领域,还是小零件组装行业,厂家无不渴求能灵活操作工件与工装的机械"巧手"。制造过程中一些微小变化可能关乎产品的成败。为解决这一难题,ABB于2014年5月9日推出了让机器人变得更"聪明"的集成力控技术。配备该技术的机器人能根据外部实时回馈信号应对制造过程中的细微变化,像人类一样拿捏易碎物品或执行精密作业。

6. RacerPack

ABB RacerPack在正常运行时间、换线时间和易用性指标上全面超越传统流动包装解决方案,其吞吐率高出同类产品达50%。

在过去15年里,IRB 360 FlexPicker已在高精度取放应用领域树立了黄金标准。2014年4月10日,ABB再推创新产品RacerPack,将FlexPicker、面板安装式控制器、定制夹具和进给输送线集成于单个不锈钢机柜内,为大规模分捡、拾取和放置提供了一种理想的解决方案。

7. Compact CBS II

当前唯一适合内加电水性漆喷涂的全集成机器人解决方案,换色时间缩短多达50%。

ABB早在1998年就率先推出机器人弹匣式旋杯喷涂系统。2014年3月26日,这条ABB产品线又添新成员--紧凑型CBS II。该产品以机加工铸铝制成柜体,是目前市面上唯一一种适合内加电水性漆喷涂的全集成机器人解决方案;并以质量轻、速度快、效率高见长,与其他系统组件几乎无缝集成,换色时间较同类方案可缩短多达50%。

8. RobotStudio Picking PowerPac(PickMaster 3扩展件)

RobotStudio Picking PowerPac较传统技术可节省80%编程时间。

ABB PickMaster软件成功地将机器人拾料包装系统的复杂配置化繁为简,成为独领业界逾13年的标杆产品。如今ABB再接再厉,在融合先进专业经验的基础上,于2014年3月12日推出一款功能完备、简单易用的PickMaster 3扩展件--Picking PowerPac,不必等到拾料线实际建造,就能在虚拟环境下完成全面性能优化。

9. IRB 6700 Low Line工业机器人

ABB大型机器人历经40年自然演进,最终形成融合众多"下一代"优化设计、实现最低总体拥有成本的IRB 6700机器人产品系列。

40年来,ABB大型工业机器人产品线在不断演进中持续满足现代制造业的需求。依托丰富的专业经验和强大的技术实力,我们在全面掌握客户需求的基础上,接连开发出可靠性最强、性价比最高的产品。2013年11月,ABB首批发布IRB 6700这一第七代大型机器人家族的4款机型,2014年2月17日又推两种新品--IRB 6700-155/2.85和IRB 6700-200/2.60,再度树立业界新标杆。

10. IRB 6660FX七轴工业机器人

较之传统六轴机器人,IRB 6660FX将中型冲压线的生产效率提高了25%以上。

2014年1月29日面市的IRB 6660FX是在IRB 6660机器人基础上集成一套双动作单元,从而形成新老冲压线均适用的七轴机器人。该机器人可沿线性路径快速输送中型零件,消除了传统六轴机器人将零件旋转180°时所产生的振动。系统还配备实现七轴协调的综合动态模型控制技术,确保速度、精度及使用寿命均达到最佳。

ABB机器人的全球装机量已超过250,000台。所有ABB机器人产品均由ABB机器人部遍布全球53个国家的100多个销售服务网点提供全方位技术支持。

欲进一步了解ABB机器人,请访问www.abb.com.cn/robotics,新浪微博:@ABB机器人,官方微信:cnabbro,官方微信二维码:
center

链接

联系我们

下载

分享文章

Facebook LinkedIn X WhatsApp