ABB新推洁净室型机器人助力紧凑化柔性生产

洁净室级自动化生产工艺将帮助更多企业优化生产效率、缩短节拍时间、降低制造成本。

ABB最小的多用途6轴工业机器人IRB 120系列再添生力军--ISO 5(100级)洁净室机型现已正式面市。新机型不仅继承了该系列紧凑、敏捷、轻量的优势,而且对所有易产生微粒的部件进行了全面改良,彻底消除了生产区或在制品的污染隐患。

洁净室型IRB 120性能可靠,产能强大,投资低廉,回报丰厚.
洁净室型IRB 120性能可靠,产能强大,投资低廉,回报丰厚.
center

ABB小型机器人产品经理Nicolas De Keijser就新款洁净室机型评论道:"在开发第四代多用途机器人的过程中,我们发现电子、太阳能、医疗这类要求具备严格洁净室环境的行业,迫切需要一款快速、紧凑的机器人产品。"洁净室型IRB 120经独立机构Fraunhofer IPA(弗劳恩霍夫制造技术与自动化研究所)测试,已获得"ISO 5级洁净室"(100级)达标认证。

这款动作敏捷的机器人拥有经特殊涂装处理的光洁表面,操作精度优异,节拍时间极短;在特定条件下,可达到"ISO 4级洁净室"(10级)要求。该机型安装角度自由,既可悬吊于顶棚,也可安置在机械设备上方,还能安装在生产线上其他机器人周边。

该机器人配套ABB IRC5 Compact控制器,尽享全球领先的IRC5控制器之全部优势,包括卓越的路径跟踪、友好的FlexPendant(示教器)编程和RobotStudio离线编程、灵活的RAPID语言及强大的通讯功能。

De Keijser总结道:"目前严峻的经济形势让有些行业日子很不好过,但从事洁净生产的企业仍在不断成长。我们希望支持这类企业,帮助它们充分享受机器人技术的巨大优势。洁净室型IRB 120性能可靠,产能强大,投资低廉,回报丰厚。"

新款机器人及IRC5控制器将由ABB机器人部遍布53个国家和地区的100多个销售服务部门提供全方位支持。

链接

联系我们

下载

分享文章

Facebook LinkedIn X WhatsApp