今天,在上海开幕的中国国际海事展(Marintec China 2019)上,ABB全面展示了在船舶及海洋工程领域的数字化技术、智能化解决方案及全生命周期服务,为船舶制造和运营企业提升业绩、安全性、可靠性及绿色发展提供有力支持。

电气化、数字化和智慧互联水乳交融,正席卷全球海事行业,颠覆传统水运方式。作为全球造船大国,中国正面临船舶工业转型升级的关键期,加快数字化和智能化转型、满足对效率与环保的更高需求,已成为中国船舶工业实现高质量发展的必然选择。ABB在船舶数字化和智能领域开发并应用了大量的创新解决方案,将技术优势、行业经验与本土化服务结合,积极支持中国船舶工业由大变强、向产业链高端转型。
在今年的中国海事展上,ABB船舶领航系统、船用电力推进系统、涡轮增压数字化解决方案、船舶储能系统、ABB AbilityTM联合运营中心、智能电机与传动、智能配电等创新产品与解决方案等成为现场展示的焦点,吸引观众驻足参观交流。
本届展会展出了ABB在船舶领域的明星产品Azipod®吊舱式电力推进系统。该系统是一种无齿轮、可回转的吊舱式电力推进系统,其电动马达悬挂于船体外部的水下吊舱内,可提高燃油效率达20%,显著提升船舶的可操纵性,目前已广泛应用于豪华邮轮、破冰船、冰区航行货船和海上居住平台等船型。我国自主建造的第一艘极地科学考察破冰船“雪龙2” 号、首条国产豪华邮轮、“科学号”海洋科考船等均采用了Azipod®电力推进系统。

同时亮相的还有ABB AbilityTM船舶领航系统,这是为新一代智能船舶和无人驾驶船舶提供包括航行感知、航行控制和决策在内的整套解决方案。该系统利用智能传感器和最新的计算机视觉技术,可实现船舶环境的实时可视化与感知,帮助操作人员预测船舶的航行状况以及避免潜在的碰撞风险,全面提升航行的安全性和运行效率。基于这一船舶领航控制技术,“芬兰堡2号”冰级客渡轮于2018年底成功在芬兰完成了历史性的世界首次远程无人驾驶的海试;该系统还将应用于新加坡一家海事公司,助其开发自主航行渡轮。
在本次展出的涡轮增压产品和解决方案中,应用于船队的升级版ABB AbilityTM Tekomar XPERT数字化解决方案尤为引人关注。作为一套用于发动机性能分析和诊断的智能软件,它实现了从设备、系统到云的数字化集成,能为整个船队的发动机提供性能评估和综合分析,进而提高发动机效率、降低燃料成本。用户根据提供的分析及具体建议进行操作,每艘船通常每天可节省0.5吨至3吨燃油。目前,在全球已有超过1800艘船安装了该解决方案。
ABB 为船舶业提供全面的测量与分析产品,帮助优化船舶运营效率,降低运营成本。此次海事展ABB展出了船舶压载水测量、燃油能耗管理及气体排放监测等多种应用的测量与分析产品。以GAA610-M船舶废气连续排放监测系统为例,它包含取样探头、样品输送管线、预处理系统以及气体分析仪等一整套系统,并通过多种船级社认证,能帮助船舶用户有效监测废气排放,进而更好地满足国际海事组织将自2020年起正式实施的更严格的“限硫令”。
船舶行业的特殊环境对船用产品要求很高,ABB此次还展出了用于船舶智能设备的多款直流电网变流器 、船用型变频器、船用传动模块等传动产品和远程服务。其中,ACS880直流电网变流器可用于各种新能源交通工具,具有连接储能设备到直流电网、连接交流电网到直流电网、连接电机/发电机到直流电网的强大功能,是一款具有船级社认证的船用型产品。
电机与发电机也广泛应用于船舶行业,新一代高性能筋冷电机、三相船用同步发电机和智能电机等船用电机产品悉数参展。以智能电机为例,它是ABB低压船用电机和ABB Ability TM的结合体,能够实时监测电机的不同运行参数,为客户提供更加可视化的管理,经过智能算法分析给出明确的维护建议,,可缩短70%的宕机时间,延长30%的电机使用寿命并降低10%的能耗。
展会上,ABB还展出了包括ABB Ability™资产健康管理和设备运行监管系统、船用低压配电数字化解决方案、中压智能化解决方案、中压船上岸电接口方案、紧凑型能量管理系统和固态断路器在内丰富的智能配电产品和解决方案。其中,MNS 3.0船用低压配电数字化解决方案融合数字化智能测温和以太网通信技术,让传统的船用低压开关柜转化为智慧的物联网成员,为客户提供基于状态的预测性维护建议以及能耗报表,通过智能运维节约全生命周期成本。
ABB贝加莱参展的有符合船级社认证的完整工业控制产品线,包括PLC、工业PC、冗余系统、安全系统,以及整个船舶与钻井平台的整体运营监控系统APROL——它可以通过数字化过程控制平台提升船舶安全、保障和效率,同时降低运营成本。船舶上的机械设备全部由分布式船舶监控系统实现全自动化控制和管理,包括能源监测、设备状态监测、运行控制与监测等任务;这种整船级系统不仅可以在舰船上实现本地化操作,而且还能在陆地上的船舶管理中心中实现远程操作。
顺应船舶行业环保、节能以及数字化、智能化运营的发展方向,ABB船舶业务上海联合运营中心采用大量加装在船载系统上的传感器和先进的分析软件,对客户船舶上设备和系统的运行数据进行全天候不间断地实时监测和分析,从而进行快速远程故障诊断,识别船舶设备潜在问题,提供预防性维护建议,规划最佳航线,帮助客户提高决策的科学性进而提升船舶的整体性能和运营效率。
中国国际海事会展是亚洲最大、世界第二大海事会展,是国际海事界寻求全方位、多层次合作的桥梁和纽带。第20届中国国际海事会展于2019年12月3-6日在上海新国际博览中心举办,秉承其作为产业平台,引领产业发展的理念,将推动行业互联,促进海事行业发展壮大。
ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是全球技术领导企业,为数字化行业提供全面的产品、服务与解决方案。基于超过130年的创新历史,ABB成为以客户为中心的数字化行业领军者,拥有全球领先的四大业务——电气、工业自动化、运动控制、机器人及离散自动化,以及通用的ABB Ability™数字化平台。ABB领先的电网业务将于2020年转让给日立集团。ABB集团业务遍布全球100多个国家和地区,雇员达14.7万。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,44家本地企业,近2万名员工遍布于130余个城市,线上和线下渠道覆盖全国约700个城市。http://new.abb.com/cn