ABB电网事业部近日成功为欧洲领先的电力传输系统运营商TenneT安装了ABB全球首台混合静止同步补偿器(STATCOM),该公司负责荷兰及德国大部分地区的高压电网业务。此次ABB解决方案应用于德国黑森林州的博尔肯(Borken)变电站,TenneT于今年1月24日正式启用了该变电站。
此次应用的新型ABB STATCOM技术,将动态和静态无功功率补偿相结合,打造了ABB世界首台混合静止同步补偿器,并减少了30%的占地面积,将助力德国中部博尔肯变电站的平稳运行。该解决方案通过提供无功补偿和动态电压支撑,帮助电网在所需电压等级下稳定运行,从而加强德国电网的稳定性。 该解决方案由ABB电网事业部设计及率先应用。

为推动能源转型,德国正在不断增加可再生能源的比重, 2019年,德国可再生能源在整体能源结构中的比例达到46%,同比增长5.4%。预计在未来,德国将继续增加可再生能源领域的投资,以实现到2030年,可再生能源占比总能源结构65%的目标,因此,需要大量无功功率来平衡和稳定全国电网。德国正在淘汰靠近用电端的集中式化石燃料发电,取而代之的是日渐增长的间歇性能源(风能和太阳能),由此对输电能力的需求将不断提升,并更加需要维持电网的总体平衡和稳定性。
德国的可再生能源发电大部分集中于北部和东部地区,从那里将大量电能输送到能源短缺的南部地区,因此要平衡无功功率的需求。ABB混合STATCOM即应用于此,其紧凑的系统可提供400 MVAr的无功功率,易于集成到现有的变电站中,来增强电网的容量和灵活性。
混合STATCOM是ABB柔性交流输电系统(FACTS)家族中的重要成员。ABB已经在全球范围交付了超过800套FACTS装置。
ABB电网事业部是全球电力技术领导者和开拓者,致力于为能源、工业、交通和基础设施领域的客户创造价值,并提供领先的数字化解决方案。我们的业务覆盖90多个国家,通过提供专业及深度行业洞察,我们帮助用户提高可靠性、效率和安全性。ABB电网事业部致力于成为构建更强大、更智能、更绿色电网的优选合作伙伴,塑造可持续能源的未来。www.abb.com/grid
ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是全球技术领导企业,致力于推动行业数字化转型升级。基于超过130年的创新历史,ABB以客户为中心,拥有全球领先的四大业务——电气、工业自动化、运动控制、机器人与离散自动化,以及ABB Ability™数字化平台。ABB电网业务将于2020年转让给日立集团。ABB集团业务遍布全球100多个国家和地区,雇员达14.4万。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,44家本地企业,近2万名员工遍布于130余个城市,线上和线下渠道覆盖全国约700个城市。http://new.abb.com/cn
相关链接: