![](https://resources.news.e.abb.com/images/2020/3/16/4/ABB-i-bus-KNX-Standard-Switch-Actuator-range.jpg)
基于提供新一代开关的愿景从而增加住宅和商业应用的舒适性和多功能性,ABB 已对其 KNX 开关驱动器产品组合进行了升级,推出标准型和专业型产品。
ABB集团智慧建筑业务单元全球负责人 Oliver Iltisberger 说道:“我们的首要任务是确保我们的技术解决方案可以为客户赋能。这些方案不仅要便于使用,更重要的是,能够优化能源利用率,支持我们继续践行智慧城市零排放愿景。因此我们扩大了产品频谱提供三种不同的方案—包括适用于安装在空间非常宝贵的住宅内部的紧凑型 Combi,以及最新推出的标准型和专业型,旨在为市场提供全面的产品选择。”
全新 ABB i-bus® KNX 标准型开关驱动器提供了最多且使用最普遍的元件选择,满足目前所有商业项目中的标准开关要求。
凭借种类繁多且具有不同输出(从 2 到 12 倍)的可选设备,客户现在可找到匹配其应用的开关驱动器,进一步为配电箱节省成本。
![](https://resources.news.e.abb.com/images/2020/3/16/1/ABB-i-bus-KNX-standard-switch-actuator.jpg)
这 12 款元件是现代建筑的理想之选,可提供经济高效且省时省力的调试过程,并为所有输出提供模板页和中央功能。螺丝帽端子使安装更为简便,而且无需工具便能安装和拆卸 DIN导轨。
ABB i-bus® KNX 专业型开关驱动器为各种设备提供大开关容量和能源管理强化功能,是各类高端应用的理想选择。该系列适用于大型商业项目,包括 8 款开关驱动器,专为安全可靠地切换高达 20A-C-Load 的高容性负载而设计。
专业型系列驱动器进一步强调了 ABB 帮助客户优化能源利用率的承诺,并具备负载和能耗控制的4个强化功能,可用于测量、监测、计量和管理。全面透明地提供了能耗和最低可用水平,可以在不损失任何可用性、功能性或舒适性的前提下进行流量控制。
当专业型开关驱动器进行参数化时,用户便可以制定不同的设置或场景,以确保其以最有效的方式使用能源。例如,可以在不需要照明时将灯光关闭,以减少不必要的能源使用,并避免电费过高。或者,在使用基于电池的电源时用户可关闭某些负载,以减少电网耗电。
“我们不断地寻找在不损害最终用户体验的前提下帮助客户提升舒适度和多功能性的方式。随着这些最新产品加入到我们的开关驱动器系列中,我们提供了当前市场上最全面的产品组合,可为各类建筑提供解决方案。更重要的是,我们正为客户提供所需工具,以确保建筑物仅在必要的时间和场地消耗能源,”Oliver 补充道。
![](https://resources.news.e.abb.com/images/2020/3/16/2/ABB-i-bus-KNX-professional-switch-actuator.jpg)
ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是全球技术领导企业,致力于推动行业数字化转型升级。基于超过130年的创新历史,ABB以客户为中心,拥有全球领先的四大业务——电气、工业自动化、运动控制、机器人与离散自动化,以及ABB Ability™数字化平台。ABB电网业务将于2020年转让给日立集团。ABB集团业务遍布全球100多个国家和地区,雇员达14.4万。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,44家本地企业,近2万名员工遍布于130余个城市,线上和线下渠道覆盖全国约700个城市。
欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,ABB直通车:https://mall.abb.com.cn,新浪微博:@ABB电气产品,官方微信:cnabblp,官方微信二维码: