全渠道零售的增长意味着配送中心和物流仓库需要转变运营模式:一方面,需要处理托盘和包装商品送往零售货架,另一方面,需要挑选和包装各种各样的包裹送往消费者手中。
推动转变还有一个重要因素,即直接到消费者(D2C)和直接到商店(D2S)运输的增长,这极大地改变了消费者采购商品的模式。随着远程购物人群的增长,送货上门不再是最环保和最经济的方式。在新的购物模式下,消费者拥有更多选择,如线上购物、线下提货,店内提货,以及最近出现的机器人街边售货亭,顾客可以在这里挑选、购买并取走商品。

零售商需要在最短的时间内,在最广泛的产品组合中挑选和处理各种商品,这就需要合适的基础设施,以提升灵活性。
在以线上形式举行的2020年德国国际包装展(InterPack)上,ABB消费品和服务机器人负责人Marc Segura说: “我们正在帮助零售商迎接全渠道策略,以满足消费者的多样化需求。直接面向消费者渠道的不断发展,以及电子零售商与传统零售商角色的融合,正在对传统的订单履行系统造成压力,迫使其以更快的速度处理品种多样的商品。”
领先的自动化技术,如速度更快、负载更高的机器人,以及由视觉系统支持的人工智能等,将赋予客户前所未有的能力,帮助他们敏捷识别品种多样的商品并灵活处理。
凭借FlexPicker®机器人和PickMaster®软件,包括最近发布的PickMaster® Twin,ABB已经走在推动全球物流、电子订单履行和零售商变革的前沿,帮助客户满足消费者不断变化的需求。

ABB将在2020年底正式推出IRB 390 FlexPacker,这将进一步助力客户推动这一变革。IRB 390 FlexPacker机器人将提供四轴和五轴并联型号,与IRB 360-8/1130 FlexPicker相比,其速度提升35%,工作范围空间增加45%,负载高达15公斤。
IRB 390专为食品饮料、物流、制药和消费品行业的客户设计,其速度和柔性支持货架易包装和零售易包装,是二次包装和高负载应用的理想选择。该机器人可用于食品二次包装(干湿)、饮料、医药、医疗、个人护理、宠物护理(食品和其他)、消费品包装和物流行业等。IRB 390还将配备NSF H1食品级润滑,材料符合FDA要求,适合在洁净环境中使用。所有外露的变速箱和轴承将采用FGO和FGG(H1)。

Marc Segura补充道: “随着全新的IRB 390 FlexPacker问世,ABB增强了其自动化产品组合,助力客户从容面对当下挑战并把握最新机遇。我们将FlexPacker的速度、负载与敏捷性、FlexPicker的高速拾取和包装能力、以及PickMaster Twin的先进视觉和数字孪生技术相结合,帮助客户建立比以往更加灵活的产线,从而应对小批量、多品种、高负载的生产。”
通过IRB 390 FlexPacker和IRB 360 FlexPicker配合使用,制造商将完全有能力打造完整的预分拣和组合包装解决方案。在过去15年,IRB 360 FlexPicker一直是先进的高速拾取和包装领域的领军产品。
FlexPacker的设计初衷还包括与PickMaster Twin协同工作。PickMaster Twin是ABB市场领先的机器人软件,用于视觉引导随机流拾取和包装应用,其数字孪生的特性,允许用户建立模拟包装站,优化拾取过程。该软件将调试时间从数天缩短到数小时,将产线转换时间从数小时缩短到数分钟,大幅提升生产效率。该软件还具有强大的彩色视觉系统,支持多达10台摄像头,用于精准定位跟踪和特征检测。
ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是全球技术领导企业,致力于推动行业数字化转型升级。基于超过130年的创新历史,ABB以客户为中心,拥有全球领先的四大业务——电气、工业自动化、运动控制、机器人与离散自动化,以及ABB Ability™数字化平台。ABB电网业务将于2020年转让给日立集团。ABB集团业务遍布全球100多个国家和地区,雇员达14.4万。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,44家本地企业,近2万名员工遍布于130余个城市,线上和线下渠道覆盖全国约700个城市。http://new.abb.com/cn
ABB机器人与离散自动化是机器人技术、机械自动化和数字化服务的开拓者,致力于为汽车、电子、物流等各行各业提供创新的解决方案。作为全球领先的机器人及机械自动化技术供应商,我们已经交付了超过40万套机器人解决方案。我们致力于帮助不同规模的客户提高生产效率和生产柔性,简化生产流程,提升产品质量,助其走向互联、协作的未来工厂。ABB机器人与离散自动化拥有超过1万名员工,遍布于全球53个国家、100多个地区。www.abb.com/robotics