通过这种全新的“持续评估”功能,该软件能够充分利用由边缘计算服务收集的发动机数据,将其监视、报告和咨询能力提升到全新的高度。
“持续评估功能支持发动机数据从边缘计算平台到Tekomar XPERT的云到云传输,”ABB涡轮增压业务单元产品经理Pascal Reolon表示,“由此可更迅速地访问更多发动机数据,并结合数据更迅速地洞察发动机性能优化的潜力。”
结合了Tekomar XPERT与其他数据系统(如船队性能软件)原有的广泛的兼容性,通过该技术ABB可以提供远程持续性能评估功能,其特点是将发动机运营状态与其数字模型进行即时对比。ABB全自动的数据收集过程提高了准确性和报告频率,减轻船员的工作量。
边缘计算将大量数据处理后再上传到云端进行存储,非常适合在船舶等网络连接不稳定的环境里使用,只需在船上安装相关传输硬件并采集数据,即可通过Tekomar XPERT的持续评估功能来整理任何平台发送到云端的数据。
该功能是Tekomar XPERT产品家族发展过程中的一次进步,每六个月会进行一次数据连接和诊断功能的更新。Tekoma XPERT适用于任何发动机,而无需考虑机型及运营年限等因素,而ABB Ability™平台强大的数字化服务能力以及高标准的数字安全方法,为该发动机性能诊断软件提供有力保障。
ABB涡轮增压业务单元(www.abb.com/turbocharging)是生产和服务500千瓦至80兆瓦的大型柴油机和燃气内燃机用涡轮增压器的全球领导企业。我们大胆革新的技术帮助客户再最艰巨的运行环境下,实现增效减排节油。全球约20万台ABB涡轮增压器应用于船舶航运、陆用电站、机车牵引和大型非道路工程机械等领域。遍布全球50多个国家的逾100家直营服务站点,随时随地为您提供各类维护服务以及原装备件和原厂服务。
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex)是全球技术领导企业,致力于推动行业数字化转型升级。基于超过130年的创新历史,ABB以客户为中心,拥有全球领先的四大业务——电气、工业自动化、运动控制、机器人及离散自动化,以及ABB Ability™数字化平台。ABB电网业务将于2020年转让给日立集团。ABB集团业务遍布全球100多个国家和地区,雇员达14.7万。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,44家本地企业,近2万名员工遍布于130余个城市,线上和线下渠道覆盖全国约700个城市。
欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,官方微信:ABBTURBO,官方微信二维码: