近期,ABB成功获得了晋能集团山西地方电力有限公司蒲县分公司投建的电动公交充电站项目订单,项目一期共采购20台ABB Terra 63Z直流快速充电桩,将为传统能源大省山西的蒲县电动公交车提供充电服务,这也是ABB Terra系列直流快速充电桩首次应用在国内公交车充电站项目。
该项目计划于2020年内投运,电动公交车队将为逾万居民的日常出行提供交通服务,预计可以帮助蒲县每年降低氮氧化物排放3492千克、PM2.5可吸入颗粒物264千克以及PM10可吸入颗粒物294千克。

ABB Terra 63Z直流快速充电桩是一款符合新国标充电接口标准、输出功率达到60kW的直流快速充电桩,适合公共建筑、商业场所、综合园区和运营场站等多种应用场景。Terra系列直流充电桩具有预充电保护、电路实时监测、软硬件双重互锁、远程诊断管理四大功能,可远程启停、复位和升级,远程监测多达180余个参数状态,远程诊断90%以上异常,无需现场服务,即可远程在线解决60%以上故障,正常在线率达99.5%,极大提升了使用效率、降低运维成本。

ABB中国电气事业部负责人赵永占表示,为积极响应国家“低碳环保、绿色节能”的号召, ABB在可持续出行发展中发挥着至关重要的作用,秉承科技创新和数字化理念,不断为广大用户提供安全可靠的ABB智能充电解决方案。Terra 63Z直流快速充电桩正式投运后,将为山西蒲县公交绿色出行提供强有力的支持与保障。
ABB将为充电桩的运营管理提供 7*24小时全天候的在线客服以及定制化的维修维保方案,使用户体会到全天候智联、全方位保障,更稳定、更快速、更安心。
ABB是全球电动汽车基础设施领域的领导企业,可为电动汽车、电动和混合动力客车以及船舶和铁路提供全系列充电和配电解决方案。ABB于2010年进入电动汽车充电市场,如今已在80多个国家/地区提供了安全可靠的直流快速充电解决方案。
晋能集团有限公司成立于2013年5月,是由原山西煤炭运销集团与山西国际电力集团合并重组成立的省属国有大型综合能源集团。 以清洁能源为主业,以煤炭、电力(电网)、房地产为辅业,现代服务、金融为新产业的“一主三辅两新”产业发展之路,按照传统能源清洁化、清洁能源效益化的要求,发展清洁能源、做强三大辅业、打造现代服务、培育新兴产业,努力建成具有核心竞争力的一流清洁能源集团。
ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是全球技术领导企业,致力于推动社会与行业转型,实现更高效、可持续的未来。ABB 通过软件将智能技术集成到电气、机器人、自动化、运动控制产品及解决方案,不断拓展技术疆界,提升绩效至新高度。ABB拥有130多年的卓越历史,业务遍布全球100多个国家和地区,员工人数达11万。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,28家本地企业,1.5万名员工遍布于130余个城市,线上和线下渠道覆盖全国约700个城市。
欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,ABB直通车:https://mall.abb.com.cn,新浪微博:@ABB电气产品,官方微信:cnabblp,官方微信二维码: