8月13日,由gongkong®举办的中国制造数字化服务云端峰会(CAIMRS 2020)拉开帷幕,凭借在数字化与智能化领域强大的创新力和竞争力,ABB电气一举斩获四项大奖。
优秀服务之智造示范奖

随着新一代信息技术与先进制造业的深度融合,智能制造正在掀起新一轮的产业变革,在推进智造强国跨越发展的同时,也涌现出一批智能制造的先进代表,成为业界的典范,引领着国内智能制造前进的步伐。
本届CAIMRS年度评选优秀服务之智造示范奖,ABB凭借IEC61850/GOOSE全面智能电流选跳方案荣膺用户奖。针对目前城市轨道交通大分区供电方式,对不同方式的电流选跳方案进行分析,ABB电气提出了基于数字化技术IEC61850/ GOOSE ( 面向通用对象的变电站事件) 机制的全面智能选跳保护方案,对牵引站大环网供电系统实现全站无延时的数字化电流保护,有效地提升轨道交通35kV供电系统整体可靠性。
创新产品之自动化创新奖

本届CAIMRS年度评选创新产品之自动化创新奖,ABB TruONE专业一体化双电源自动转换开关在低压电器板块荣膺用户奖。
全新的TruONE是一款真正的专业一体化自动转换开关,巧妙的设计将开关和控制器集成在一个无缝单元中。TruONE的性能测试均高于标准要求,确保随时为您的设备提供稳定及时的应急供电。它可以将安装时间减少80%、切换时间降至50ms以内,还可以接入ABB Ability云服务。
优秀服务之智造服务奖

工业是立国之本和强国的基石,当前的中国正迈向智能制造和工业4.0强国,每一个不负使命、勇敢创新的智能制造企业都是中国成为智造强国最根本的支撑和动力。
本届CAIMRS年度评选优秀服务之智造服务奖,北京ABB低压电器有限公司榜上有名。这对于ABB而言,不仅仅是一份肯定与荣誉,更体现出了ABB的责任与担当。北京ABB低压电器有限公司自1994年成立,不断提高生产制造技术,提升自身竞争力,逐步实现了从手工制造到半自动制造,再到今天高度自动化智能制造的飞跃发展。
热点新闻奖
“ABB全球开放创新中心在深圳启动,引领技术变革”的报道还荣获本届评选的“热点新闻奖”。

联合国预计到2040年将有60亿人居住在城市中,城市化正在推动对智能建筑和家居的空前需求。顺势而为,ABB在中国深圳开设其新的全球开放创新中心,潜心研发面向未来的智能家居和建筑解决方案。
2019年11月29日,ABB开放创新中心在深圳盛大启幕。定位于全球协作和创新,该中心将重点开发包括人工智能、云服务、网络安全、智能建筑等核心领域的业务。
由中国工控网主办的 “自动化及智能化年度评选” 在中国自动化领域有着广泛影响,自2002年以来已连续举办18届。本届评选自2019年11月开始,经过用户投票、市场调研、大数据分析以及专家评选最终选出各个奖项。
ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是全球技术领导企业,致力于推动社会与行业转型,实现更高效、可持续的未来。ABB 通过软件将智能技术集成到电气、机器人、自动化、运动控制产品及解决方案,不断拓展技术疆界,提升绩效至新高度。ABB拥有130多年的卓越历史,业务遍布全球100多个国家和地区,员工人数达11万。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,28家本地企业,1.5万名员工遍布于130余个城市,线上和线下渠道覆盖全国约700个城市。
欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,ABB直通车:https://mall.abb.com.cn,新浪微博:@ABB电气,官方微信:cnabblp,官方微信二维码: