2020年9月16 – 17日,由中国电动汽车百人会和南京市人民政府联合主办的“全球新能源汽车供应链创新大会”在南京召开 。ABB(中国)有限公司高级副总裁、ABB中国电气事业部负责人赵永占受邀参加高层论坛,并发表了题为“ 携手同行,共同谱写电动交通未来”的演讲,和与会嘉宾探讨了在“新基建”和“新发展格局”下建立电气化、智能化、网联化的电动汽车供应链,推动中国电动交通快速发展。
ABB认为打造绿色智能的充电生态是应对未来能源挑战的途径之一。从能源供应端接入可再生能源,电动汽车搭载车载电池实现移动储能、从电力消耗者变为分布式能源供应者,而储能解决方案实现用电削峰填谷,提升电网稳定性,降低使用成本。

ABB电动交通解决方案应运而生,基于物联网技术,打造场景化充电方案,满足市场各类需求。ABB解决方案覆盖从家用到商用的各种应用场景,适用于住宅小区、公共建筑停车场以及专用运营场站,提供包括:小功率7到22千瓦充电桩、50千瓦多标准一体机、50到150千瓦有序充电系统、150到350千瓦大功率液冷充电系统、150到600千瓦全自动连接充电系统。为进一步完善充电基础设施产品组合,ABB已于2020年3月17日完成收购上海联桩新能源科技有限责任公司67%的多数股权。
大功率快充是目前市场发展的主流趋势之一。大功率快充可以大幅降低电动汽车的充电时间、提高出行效率、更好满足用户的出行需求。ABB凭借领先的直流充电技术,已经推出Terra HP快速充电机,输出功率最高可达350千瓦,实现充电15分钟,续航400公里。
在配电领域,ABB可提供领先的电网连接及中低压配电系统解决方案,如中压部分采用SafeRing环网柜和UniGear500中置柜,低压部分采用MNS3.0开关柜;在此基础上,采用ABB Ability数字化技术建起统一的数字化配电监控管理平台,实现多点监控及预测性维护。
随着充电需求的激增,碎片化式的充电用电高峰在时间和空间上对现有配电网提出了很大的挑战,如何进一步优化电网,对电网负荷曲线进行削峰填谷,实现充电场站有序充电也是亟待解决的问题。ABB Ability充电管理平台可以基于家庭和场站充电两大场景,对充电需求进行合理规划,通过智能电价计算,既保证用车需求,也有效降低充电成本,对于急迫的充电需求,通过平台价格计算机制进行引导,体现用电的公平性。
在运营领域,ABB充电设备配备了联网服务,让客户能轻松将其充电机接入不同软件系统,例如后台管理系统、支付平台等,亦支持远程更新和升级,并对充电桩状态远程监控。 据测算,通过远程诊断90%以上的充电服务项目并远程解决75%以上的故障问题,大幅降低人员上站频率,充电场站预期收益可提升3%左右。
作为电动汽车基础设施领域的领军型企业,ABB早在2010年即进入电动汽车充电市场,现已在全球80多个国家安装了超过14000个直流快速充电桩。在全球四大充电标准中,ABB作为CCS和CHAdeMO两大标准的起草者,与沃尔沃、奥迪、腾势等20余家中外知名车企建立了R&D伙伴、全球战略合作等深入合作的关系,为住宅、公共设施、汽车以及船舶、铁路、电车和缆车的电气化提供从配电到充电的解决方案。

ABB(中国)有限公司高级副总裁赵永占表示,“ABB快速充电解决方案已在中国30多个城市实现成功应用。我们期待携手更多客户和合作伙伴,共同推动电动汽车行业的发展,一起落实电动汽车充电基础设施建设,共享新基建催生的巨大市场机遇。”
此外,自2018年起,ABB携手ABB国际汽联电动方程式锦标赛,成为其全球冠名合作伙伴,并为测试和开发电动汽车相关的电气化和数字化技术提供全球平台。 2020年9月9日,ABB携手Green.TV举办了世界电动汽车日活动积极倡导绿色出行。

ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是全球技术领导企业,致力于推动社会与行业转型,实现更高效、可持续的未来。ABB 通过软件将智能技术集成到电气、机器人、自动化、运动控制产品及解决方案,不断拓展技术疆界,提升绩效至新高度。ABB拥有130多年的卓越历史,业务遍布全球100多个国家和地区,员工人数达11万。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,28家本地企业,1.5万名员工遍布于130余个城市,线上和线下渠道覆盖全国约700个城市。
欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,ABB直通车:https://mall.abb.com.cn,新浪微博:@ABB电气,官方微信:cnabblp,官方微信二维码: