在中国南部的一座小城,蓝天白云下,青山环绕中,色彩缤纷的集装箱层层码放在厂区,形成了一道独特的风景线;这里是南方中集凤岗生产基地——中集集团携手ABB打造的首个自动化集装箱生产基地,主要生产干货箱、特种箱等全系列集装箱。这些集装箱将交付给遍布全球的客户,作为物流系统最坚固的“外衣”,护送各类物资安全到达全球各个角落。
2018年1月,中集集团与上海ABB工程有限公司签订战略合作协议。作为中集集团“龙腾计划”的第一个项目,ABB为南方中集凤岗生产基地(简称“凤岗基地”)提供完整的焊接解决方案,通过智能化、信息化的升级改造,助其进一步提升生产效率,为中集的下一步跨越式发展夯实基础。
凤岗基地坐落于广东省东莞市,其自动化焊接线从2018年1月开始规划设计,同年10月进入试产阶段,2019年3月达到了稳产的目标。ABB为凤岗基地提供的这条焊接自动化解决方案共采用了65台ABB焊接机器人,分布在底架、前后端和总装三个班组。在底架区域,24台IRB 1410为2个倾斜台进行焊接,完全代替传统人工作业。前端区域包括前角柱焊、内外面焊、前端立焊、前端上下波纹焊,后端区域包括锁座、铰链、以及槽钢等部位的焊接。在总装区域,8台IRB 1410主要负责底侧梁前后加强板的焊接。
凤岗基地还采用了ABB先进的多机联动功能,在前角柱工位,一台控制器控制两台机器人,同时对前角柱进行焊接,最大程度提高成本效益。该基地采用的三款ABB机器人(IRB 1410, IRB1520, IRB 2600)体型小巧,能在狭小的空间内行动自如,灵活布局。由于ABB机器人优异的精度和运动控制能力,传统焊接过程中由焊丝、焊流等引起的问题,在自动化焊接中都能得到控制;同时,还能有效避免气孔,气密性增强,箱体焊缝更加美观,产品质量得到进一步提升。
除了提升产品质量,自动化焊接还能帮助凤岗基地降低健康和安全隐患。中集集装箱控股有限公司凤岗基地车间主管杜立表示:“作为一个传统的行业,我们以前一直是用人力烧焊,即使戴上防护工具,也不可避免对人的健康产生影响。但是使用机器人之后,可以有效避免这一问题。”ABB机器人坚固耐用,久经考验,在严苛的焊接环境中,不惧粉尘、噪音、火星、光辐射,连续24小时发挥稳定的性能,帮助工人们从危险、嘈杂、脏乱的环境中脱离出来,降低人员安全隐患,让企业在高效生产的同时没有后顾之忧。
使用机器人,不仅是自动化,更是智能化。目前,凤岗基地每天能够生产275台集装箱,年产能可以达到10万台。这些集装箱来自于不同的客户,规格和工艺要求都不一样,柔性的ABB自动化焊接解决方案可以实现快速转产:凤岗基地的ABB焊接生产线预设了许多程序,当需要转产的时候,仅需调用预设程序,大幅提升了生产效率。除了现有的数字化生产,ABB还将提供ABB AbilityTM 互联服务平台,帮助中集集装箱实时监测机器人状态,上传生产数据至云端,提供预防性维护,从而进一步优化生产。 中集集装箱控股有限公司龙腾项目负责人谭经理表示:“凤岗基地机器人的应用只是中集集装箱板块工厂升级改造的第一步。基于ABB AbilityTM 互联服务平台,下一步我们将重点考虑工厂智能化、数据采集、连接和平台建设。”
谭经理还表示: “ABB自动化焊接方案的成功应用,对我们正在推进的‘龙腾计划’增强了信心,起到了先锋示范的作用。凤岗基地也为我们其它工厂的改造升级提供了模板。”继凤岗基地之后,ABB相继为中集集团其他的子公司也提供了自动化焊接解决方案,帮助他们实现更先进、更智能的产线升级计划。
关于中集集装箱
集装箱产业是中集历史最悠久、规模最大的业务,拥有数十个遍布在中国大陆所有重要港口的生产基地。中集能够提供全系列集装箱产品,并拥有完全自主知识产权的供应商,涉及干货箱、冷藏箱、特箱、模块化建筑、地板五大业务,产品遍及北美、欧洲、亚洲等全球主要的物流系统。
自1996年以来,中集的集装箱产销量一直保持世界领先地位,2007年中集成为全球集装箱行业首家年产量突破200万TEU(国际标准箱)的企业。未来中集将凭借卓越的技术和持续创新,致力于推动集装箱产品向“安全、绿色、智能、环保”的方向发展,带动产业升级。
ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是全球技术领导企业,致力于推动社会与行业转型,实现更高效、可持续的未来。ABB 通过软件将智能技术集成到电气、机器人、自动化、运动控制产品及解决方案,不断拓展技术疆界,提升绩效至新高度。ABB拥有130多年的卓越历史,业务遍布全球100多个国家和地区,员工人数达11万。www.abb.com
ABB机器人与离散自动化是机器人技术、机械自动化和数字化服务的开拓者,致力于为汽车、电子、物流等各行各业提供创新的解决方案。作为全球领先的机器人及机械自动化技术供应商,我们已经交付了超过40万套机器人解决方案。我们致力于帮助不同规模的客户提高生产效率和生产柔性,简化生产流程,提升产品质量,助其走向互联、协作的未来工厂。ABB机器人与离散自动化拥有超过1万名员工,遍布于全球53个国家、100多个地区。www.abb.com/robotics