ABB电压调节方案确保惠科高清面板生产线稳定供电

ABB电压调节方案确保惠科高清面板生产线稳定供电

精准、可靠和连续稳定的电力供应是电子高新技术企业生产运营的生命线。近几年来,随着中国平板显示器行业的蓬勃发展,中国本土的电子高新制造商在不断扩大产能的同时,对于生产线的电能质量敏感度也在不断攀升,各大制造商都在期待品质可靠的电压调节产品。近期,ABB电气为惠科股份在湖南长沙的OLED显示器制造基地提供27台PCS100 AVC-40动态电压调节器,确保生产线连续、安全的可靠供电,提升工业终端用户的使用能效。

惠科股份HKC是一家专注于显示领域核心部件制造和提供智能显示终端解决方案的综合服务商。为进一步提升企业竞争力,惠科股份2019年在湖南长沙投资320亿人民币,计划建成全球首条8.6代超高清新型显示器OLED生产线项目,主要生产4K、8K、10K等超高清大尺寸显示面板。该项目总用地面积约1200亩,其中主厂房长432.4m、宽354.4m,建筑面积约64万㎡,相当于8个“水立方”。

ABB PCS100 AVC-40 是一种三相低压产品,在市电发生电压暂降或暂升等扰动情况下,在 10毫秒内能够完成电压调节,可确保持续、稳定的市电电压供应。ABB AVC-40动态电压调节器目前已实现本土化,拥有更快的产品交期,更好的服务质量,满足客户更高的期待。

center

ABB电气中国总裁赵永占表示,惠科股份的长沙新型显示器工程是中国制造转型升级的重要示范。ABB致力于成为客户优选供应商,始终从客户需求出发,为项目的可靠运行提供领先电气方案,改善电能质量。ABB希望用数字化技术进一步助力3C行业,确保供电的可靠与高效,实现智能运维,提升企业韧性和巩固竞争优势,为中国经济的高质量发展提供有力支持。

长沙惠科表示,ABB电压暂降一直是行业内的标杆,高效率,免维护,此次ABB可靠稳定的电压暂降设备为长沙惠科新型显示器项目起到了保驾护航作用,希望通过强强合作,共赢未来。

center

ABB的AVC动态电压调节器是基于逆变器的系统,可进行快速、精准的补偿电压暂降和暂升,并实现连续的电压调节。多年来,ABB 已为全球多家知名半导体工厂提供安全保护,在数次电压暂降事件中,未加装压降保护的负载均宕机,而加装了ABB AVC动态电压调节器的负载却安然无恙。

ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是全球技术领导企业,致力于推动社会与行业转型,实现更高效、可持续的未来。ABB 通过软件将智能技术集成到电气、机器人、自动化、运动控制产品及解决方案,不断拓展技术疆界,提升绩效至新高度。ABB拥有130多年的卓越历史,业务遍布全球100多个国家和地区,员工人数达10.5万。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,27家本地企业,1.5万名员工遍布于约130个城市,线上和线下渠道覆盖全国约700个城市。

欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,ABB直通车:https://mall.abb.com.cn,新浪微博:@ABB电气,官方微信:cnabblp,官方微信二维码:

center

链接

联系我们

下载

分享文章

Facebook LinkedIn X WhatsApp