ABB Formula E 重返墨西哥赛场,再现尖峰时刻

ABB Formula E携可持续发展技术第六次造访墨西哥,驱动急速巅峰对决;ABB以先进的充电基础设施和可再生能源项目引航墨西哥电动交通可持续发展。

近日,ABB国际汽联电动方程式世界锦标赛首次亮相墨西哥普埃布拉州(Puebla),在波波卡特佩特(Popocatepetl)火山脚下的Autodromo Miguel E. Abed赛道上开启了一场速度与竞技的视觉盛宴。  

Autodromo Miguel E.Abed赛道是墨西哥首屈一指的赛车道,曾举办过NASCAR墨西哥系列赛和FIA WTCC世界房车锦标赛。该赛道全长2.98公里,共15个弯角,设有发夹弯道、快速弯道、长距离起跑直道等多种类型,是一条综合性的赛道,非常适合电动方程式赛车近距离的 “轮对轮” 对决。  

ABB集团传播及可持续发展事务负责人司伟杰表示: “ABB国际汽联电动方程式世界锦标赛彰显了可持续发展的新时代。作为一个创新合作的试点,这场比赛有利地推动了墨西哥等国家电动交通的发展和可持续目标的实现。”   2020年,墨西哥重申了自己的碳排放目标,将在2030年减少22%的温室气体排放量,减少50%的黑炭排放量。ABB作为全球技术领导企业,以先进的技术和解决方案助力墨西哥交通产业的可持续化发展,帮助其提升空气质量。    

“ABB国际汽联电动方程式世界锦标赛在墨西哥的回归再一次赋予了我们新的机会,展现了 ABB 在能源管理和提质增效方面的卓越优势,而我们也正在利用这种优势为各行业在墨西哥的蓬勃发展赋能。ABB墨西哥公司总经理Vicente Magaña 补充道,“其中一个典型的案例是沃尔沃电动公交车试点项目,ABB在该项目中提供了充电基础设施,对实现公共交通的可持续化发展具有重要意义”。  

center

沃尔沃电动公交车试点项目是由ABB墨西哥公司(ABB Mexico)、墨西哥城快速公交系统(Metrobús)、Volvo Buses Mexico、Conexión Centro Aeropuerto(CCA)联合墨西哥城当局开展的一项合作,主要为墨西哥城内街道运行的电动公交车提供服务。ABB负责该项目的充电解决方案,其中ABB Terra 54 HV 充电桩支持全天24小时不间断运行,可将夜间充电时间缩短至四小时内,助力零排放旅程的实现。该产品还能通过数字平台进行远程监控,提供全天候的服务,可随时记录和管理车队电力的使用情况。ABB的充电解决方案可帮助现有车队减少92%的碳排放量及 20.45 吨的总排放量。

ABB致力于推动电动交通的发展,谱写更美好、更可持续化的未来。在推动绿色公共交通方面,ABB 墨西哥公司还与墨西哥城合作开发了 Horizo​​ntal Teleferic(地铁1 号线),为该项目提供中低压产品和面板。这种全电动的交通方式可减少 50% 的旅行时间和减少 3,100 吨的碳排放量。   ABB是全电动赛车世界锦标赛——ABB国际汽联电动方程式世界锦标赛的冠名合作伙伴,并为其提供支持全球城市街道上的赛事活动。ABB于2010年进入电动汽车市场,如今已在全球超过85个市场中售出了超过40万个电动汽车充电桩, 超过20,000个直流快充充电桩和380,000个交流充电桩,其中包含通过ABB上海联桩Chargedot销售的充电桩。  

ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是全球技术领导企业,致力于推动社会与行业转型,实现更高效、可持续的未来。ABB 通过软件将智能技术集成到电气、机器人、自动化、运动控制产品及解决方案,不断拓展技术疆界,提升绩效至新高度。ABB拥有130多年的卓越历史,业务遍布全球100多个国家和地区,员工人数达10.5万。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,27家本地企业,1.5万名员工遍布于约130个城市,线上和线下渠道覆盖全国约700个城市。  

欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,ABB直通车:https://mall.abb.com.cn,新浪微博:@ABB电气,官方微信:cnabblp,官方微信二维码:

center

链接

联系我们

下载

分享文章

Facebook LinkedIn X WhatsApp