6月27-29日举行的“2021年国际能源变革对话”活动上,ABB与国内外的共50家能源企业联合发布《加快能源低碳发展苏州倡议》,将通过促进清洁能源发展和能源科技创新、探索能源跨产业融合与能源国际合作、引领绿色低碳工作和生活方式,共同支持中国实现“双碳”目标和可持续发展。
本次活动由中国国家能源局、江苏省人民政府、国际可再生能源署联合主办,以“能源变革,迈向碳中和”为主题,旨在探讨碳达峰、碳中和目标下能源行业转型路径,探索全球气候治理与能源合作途径。
目前,全球已有100多个国家和地区相继提出了碳中和的目标,而能源行业将在推动能源结构转型、实现碳中和过程中发挥关键作用。基于超过130年的创新历史,ABB提供全面覆盖能源价值链的行业领先技术和解决方案,应用于从发电端到用电端、从自然资源开采到产成品完工的各种场景,支持构建清洁低碳、安全高效的能源系统。

出席活动的ABB中国副总裁、政府及公共事务负责人董慧娟(右三)表示:“碳达峰、碳中和是倒逼能源转型的重要驱动力。面对这一国家长期目标,ABB自身定位于行业赋能者,通过开发和提供智能高效的创新技术和解决方案,为清洁能源发展、能源效率提升等领域持续注入动力。本次联合倡议的签署,有助于进一步凝聚各方力量,形成行动合力推动能源变革,共同谱写绿色、低碳的可持续未来。”
在中国,ABB广泛参与可再生能源项目建设,为首航节能敦煌100MW塔式熔盐光热电站提供中低压解决方案,向东方电气大型海上风电发电机组研发和提供变流器;提升园区和建筑能效与用电可靠性,为金砖国家新开发银行总部大楼、成都天府国际机场航站楼等提供智能建筑控制系统;支持工业节能减排,通过领先的机器人喷涂技术帮助小鹏汽车提升上漆率和降低能耗;推动可持续交通发展,向 “雪龙2”号极地科考破冰船提供电力推进系统,并在全国30多个城市应用电动汽车快充技术。
在支持用户更多地使用可再生能源、提高生产效率和尽可能减少能耗的同时,ABB携手供应商、行业协会等各方力量,共建低碳生态体系。例如不久前,ABB与中国循环经济协会签署战略合作意向书,双方将在政策服务、标准规范完善、示范项目建设、国际交流等方面开展深入合作,推动电力、工业、交通及基础设施等重点领域产业转型升级与绿色发展。
作为全球技术领导企业,ABB在“碳达峰、碳中和”的征程中先行先试先闯,推广绿色低碳工作和生活理念,并承诺在2030年前实现自身运营的碳中和,80%的产品和解决方案实现可循环,系统性地减少浪费。届时,ABB公司车队全部采用电动汽车,100%采用可再生能源电力,并系统地使用能源管理体系。在中国,ABB已有三家企业被工信部评为“国家级绿色工厂”,并有多家企业通过国际ISO50001能源管理体系认证。
ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是全球技术领导企业,致力于推动社会与行业转型,实现更高效、可持续的未来。ABB通过软件将智能技术集成到电气、机器人、自动化、运动控制产品及解决方案,不断拓展技术疆界,提升绩效至新高度。ABB拥有130多年的卓越历史,业务遍布全球100多个国家和地区,员工人数达10.5万。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,27家本地企业,1.5万名员工遍布于近130个城市,线上和线下渠道覆盖全国约700个城市。