近日,ABB 为浙江丽水市人民医院东城院区提供了全系列低压配电解决方案和ABB AbilityTM EDCS智能配电控制系统,助力丽水市人民医院东城院区实现配电系统的智慧管理,推进医院建筑的数字化升级和现代化发展。
丽水市人民医院是集医疗、科研、教学、康复及司法鉴定为一体的三级甲等综合医院。2016年,丽水市人民医院东城院区项目正式开工,规划用地面积96.6亩、总建筑面积15.8万平方米,核定床位800张, 预计于2021年底投入使用。作为浙江省重点建设项目、丽水市十大民生工程,丽水市人民医院东城院区将成为丽水市单体建筑最大、功能最为齐全、科技含量最高的现代化医疗场所,将进一步提升医院的医疗服务能力,切实满足市民们多元化的看病需求。
不同于其他类型的智慧建筑,医院建筑既要满足大量医疗设备全天候不间断、高安全性的电力供应,还需在紧急时刻备有充沛的应急电源。针对以上需求,ABB为丽水市人民医院东城院区提供了全系列低压配电和电气安全产品,包括Emax2/HF2系列框架断路器、Tmax UT系列塑壳断路器 、OS系列隔离开关熔断器组、双电源转换开关和PQF有源滤波器等,从支持全天候连续用电、紧急用电、谐波治理等多方面保障医院电力的稳定运行。
为助力丽水市人民医院东城院区实现配电领域的数字化转型,ABB还为该院区提供了ABB Ability TM EDCS智能配电控制系统和eEMS Studio互联网能源管理系统,加强并优化了院区的智能化管理。该系统集成了数据采集、设备智能资产管理等多项领先的数字技术,可提高90%的供电系统连续性和40%的运维效率,减少30%的人工投入,节约30%的能耗。eEMS Studio 作为 ABB 推出的一套基于互联网应用的能源管理系统,可支持医院对各种电气设备能耗进行实时监控和能效分析,优化能源结构,实现增效和节能减排;同时,可促使医院的能源管理服务实现网络化和智能化。
ABB电气中国总裁赵永占表示: “医院建筑的未来之路离不开 ‘智慧’ 的统领,数字化与智能化将是推动医院建筑提质增效、绿色发展的重要抓手。ABB凭借领先的技术及全方位的解决方案从电气设备、安全电源、防雷接地等多方面保障医院建筑的用电安全并助力业内多家医疗机构实现了数字化升级和智慧管理,让更多的患者与医护者共同受益” 。
在探索智慧医院建设的道路上ABB始终着眼前沿。ABB智慧医院数字化配电系统方案从设备、系统、人员、资源管理等维度实现智慧管理,其创新及有效性备受认可,并成功入选 “2020年度中国电气工业优秀解决方案” 和筑医台全国医院建设 “第二届中国医院建设十大科技创新奖” 。
ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是全球技术领导企业,致力于推动社会与行业转型,实现更高效、可持续的未来。ABB 通过软件将智能技术集成到电气、机器人、自动化、运动控制产品及解决方案,不断拓展技术疆界,提升绩效至新高度。ABB拥有130多年的卓越历史,业务遍布全球100多个国家和地区,员工人数达10.5万。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,27家本地企业,1.5万名员工遍布于约130个城市,线上和线下渠道覆盖全国约700个城市。
欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,ABB直通车:https://mall.abb.com.cn,新浪微博:@ABB电气,官方微信:cnabblp,官方微信二维码: