近日,ABB集团配电系统业务单元全球总裁帕林(Alessandro Palin)受邀以视频形式在由国家电网与国际可再生能源署(IRENA)举办的“2021能源电力转型国际论坛”上发表讲话。本届论坛以“碳中和与绿色发展之路”为主题,旨在推动构建以新能源为主题的新型电力系统,落实中国“碳达峰、碳中和”承诺以及在气候雄心峰会上提出的具体目标。来自国家能源电力司、世界经济论坛、联合国亚太经济社会委员等众多国内、外机构代表以及专家学者在论坛上就“双碳”目标和能源清洁低碳转型开展深入交流。
目前,全世界已有130个国家和地区提出了“零碳”或“碳中和”的气候目标,疫后经济绿色复苏已成为全球发展新共识。帕林(Alessandro Palin)在发言中表示:“气候变化是现阶段人类共同面对的最大挑战之一,要想实现《巴黎协定》规定的1.5摄氏度温控目标需要全社会共同的努力。ABB时刻关注能源转型,致力以领先的节能技术和数字能源管理解决方案支持世界各国构建节能低碳的绿色智能电网,赋能实现碳中和。在中国,ABB通过与客户、合作伙伴和供应商建立密切合作推进能源转型和行业升级变革,持续助力绿色经济发展。国家电网公司作为中国能源行业的骨干企业践行绿色发展战略,引领着中国能源转型。ABB将加强与国家电网公司的合作,在实现“净零”及1.5摄氏度温控目标道路上携手并进,为中国和全世界打造安全、智能和可持续的未来”。
以数字化和绿色化的“双轮驱动”正推动着新一轮智能发展和低碳技术的深度融合。ABB将可持续发展理念贯穿于价值链始终,不断拓展技术疆界,力争成为绿色智能制造的行业标杆。2020年,ABB发布全球首款绿色气体与SF6“共享”开关柜——PrimeGear ZX0。SF6(六氟化硫)是一种强效温室气体,具有很高的全球变暖潜能值。ABB PrimeGear ZX0对SF6和环保气体(干燥空气或AirPlus气体)通用,用户可在开关柜生命周期的任何时刻对绝缘气体进行环保替换,以一种简单的方式从含SF6技术过渡到无SF6,减少二氧化碳排放。
除了开发环保的电气元器件设备,ABB还积极推动绿色工厂建设。北京ABB低压电器有限公司和北京ABB电气传动系统有限公司双双被国家工业和信息化部评选为 “国家级绿色工厂” 。北京ABB低压电器有限公司通过安装屋顶光伏系统、充电桩和实施环保改善项目,每年减少约400吨的温室气体排放,包装材料可回收率达到100%,废气净化效率提升至94%。目前,ABB在北京、上海、新会等5家企业已安装了光伏发电系统,包括ABB全球最大的生产基地 - ABB厦门工业中心在内的更多工厂正在积极部署,利用自发绿色电力减少碳排放,以及通过绿电交易等方式实现碳中和。
在推进技术产品创新的同时ABB还致力于促进绿色交通体系建设,ABB的数字解决方案为发展电动汽车所必需的配套基础设施发挥了关键的作用,在电网、可再生能源和移动能源终端(电动汽车)之间架起桥梁,实现了车辆与充电桩之间的双向通信和智慧调度。作为充电技术的领军者,ABB提供了全套的电动汽车充电解决方案并支持中国直流快速GB/T充电标准,可满足用户的各类充电需求。2021年世界地球日,ABB在北京发布预装式一体化充电站融合了ABB 领先的配电技术和充电技术,支持接入可再生能源和储能系统,能够减少80%现场工程和调试工作,帮助客户构建更安全、快速的电动汽车基础设施,推动电动交通迈向零排放。
ABB电气中国总裁赵永占表示:“ABB长期践行和深化‘在中国,为中国和世界’的发展战略。从清洁能源利用、能源效率优化和电气化效率提升三个领域持续深耕。ABB所提供端到端的解决方案可满足从生产制造、配电系统、基础设施建设到日常运维的各类需求,通过电气化和数字化手段赋能低碳社会,加速行业升级转型和可持续发展”。
基于130多年的创新历史,ABB积极履行赋能低碳社会的使命,将绿色、可持续的理念融入全球运营和整个价值链中,携手客户及供应商共同减少排放。ABB目标到2030年实现自身运营碳中和,并帮助客户每年减少至少1亿吨的二氧化碳排放。为实现科学减碳的长期目标,ABB承诺到2030年公司车队全部采用电动汽车,100%采用可再生能源电力,并制定能效目标,包括系统地使用能源管理体系,谱写安全、智慧和可持续未来。
欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,ABB直通车:https://mall.abb.com.cn,新浪微博:@ABB电气,官方微信:cnabblp,官方微信二维码: