物联网时代的数字社区如何构建?

物联网时代的数字社区如何构建?

ABB智慧建筑(园区)方案荣获2021年度智能家居创新产品·鼎智奖

沈阳金地峯汇i-bus智能家居应用荣获年度案例

中国北京, 2021年12月24日 - 创新是发展的第一动力。这个时代最重要的机会都来自创新。2021年,智能家居行业在5G、人工智能技术的推动下,在能源革命和低碳化的浪潮下,不断向新发展,加速变革。光伏建筑一体化、全屋智能、适老化需求、 “元宇宙”概念、建筑信息模型BIM应用等,正在拓展智能家居行业的创新边界,构建生态新篇章。

12月23日,2021智能家居市场创新大会暨行业年终盛典在安徽合肥隆重举行。作为智能家居行业最重要的年终盛典,现场汇聚了包括中国智能家居产业联盟CSHIA成员企业代表、智能家居创新企业、互联平台、地产商、运营商、酒店工程部及设计师代表等在内的专业观众共襄盛会,重点聚焦行业趋势发展,共话智能家居发展未来,并见证智能家居行业具有广泛影响力的鼎智奖揭晓。

在本次盛典上,ABB强弱电一体化智慧建筑(园区)方案荣膺2021年度智能家居创新产品·鼎智奖,沈阳金地峯汇i-bus智能家居应用荣获年度案例,展示出ABB在智能建筑领域的领先实力和深度探索。

center

ABB强弱电一体化平台基于数字化的时代特征,展现可持续发展的方向,通过全域覆盖的技术实现,打通能量流和信息流,助力实现碳达峰和碳中和的目标。该方案集成ABB Ability云平台、终端配电保护产品、楼宇自动系统、KNX i-bus智能建筑系统、楼宇对讲系统、消防应急照明和疏散指示系统以及充电基础设施,更有针对性和高效地使用能源,可以实现节约开支,做到快速补偿前期的技术投入成本。在普通的商业建筑中,暖通和照明能耗约占到整体建筑能耗的50%。通过引入ABB强弱电一体化方案,通过智能的能耗管理系统,实现端到端的管理,可以降低30%到50%的能耗成本。

ABB 在强弱电一体化方案中,涵盖了配电资产管理、实时安全报警、设备寿命的预测性维护、储充一体、能耗管理、电能质量管理、楼宇控制、终端计量等多个应用维度。依托于ABB 数字化能源管控中控平台,根据人流量、天气、历史数据等调控源网荷储的电力供应,以及空调、新风等末端设备的运行曲线和传感器的环境指标,预测给出综合预测能源使用情况和对应的能源方案,从而实现对社区内碳中和应用的全面覆盖。

ABB电气智慧建筑业务亚太区负责人邹恩昌表示,创新是ABB的主要驱动力和重要战略之一。我们整合全球研发资源,把握行业趋势和中国用户实际需求,将ABB在新能源接入、配电、能源管理领域的优势与智能建筑的积累进行结合。通过清洁能源利用、能源效率优化、电气化率提升等手段,开发端到端的一站式解决方案,实现对园区、建筑、房间内设备和能源的可视化管理和控制,践行智慧建筑零排放使命,谱写安全、智慧和可持续的电气化未来。

获得本次年度案例奖的沈阳金地峯汇i-bus智能家居项目,不仅涵盖照明控制等基本功能,还具有开放性和可扩展性,兼顾智能舒适、科学管理和低碳环保等多方需求。金地峯汇通过安装ABB i-bus PEONIA系列智能面板实现对照明、温度、电动门窗、地暖等多项功能及场景的集成控制,同时,该系统还包含空气质量监测功能,能实时对房间内的挥发性有机化合物及细颗粒物,如PM2.5进行监测,当空气质量发生变化时,系统可自动选择是否开启电动门窗或新风系统。

厦门ABB智能科技有限公司总经理金中权在代表ABB领奖时表示,智慧建筑和家居行业的创新仅靠一个企业不能解决所有问题,需要众多生态合作伙伴一起努力才能实现共赢。目前ABB已经联合多家设备厂商、IT服务商,充分利用科技企业的技术优势,探索在细分行业中的应用场景,满足人们对居住环境、消费升级、创造更好的生活空间的强烈需求, 同时满足绿色低碳的要求,赋能智慧建筑全产业链,实现可持续发展。

ABB的目标是提高各类建筑物内的舒适性、安全性和效率,面对家居应用,ABB推出了多款智能家居方案,从技术角度实现了有线、无线的优势互补,满足新房或存量市场的数字化智能改造需求。ABB i-家智能家居方案,采用无线自动组网通信技术,从安装到设置,从转换到扩展,可通过APP简单、快捷地进行设置,适用于普通住宅、别墅、小型餐厅和咖啡馆。

鼎智奖·年度智能家居创新产品总评榜由智能家居全媒体平台──优互传媒(智能头条APP、《智能家居》杂志、 数智网、数智评测室)着力打造,旨在以创新和匠心为准绳,评选、鼓励智能家居市场在产品、技术、品质、市场、渠道等领域的创新追求和工匠精神。

ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是全球技术领导企业,致力于推动社会与行业转型,实现更高效、可持续的未来。ABB 通过软件将智能技术集成到电气、机器人、自动化、运动控制产品及解决方案,不断拓展技术疆界,提升绩效至新高度。ABB拥有130多年的卓越历史,业务遍布全球100多个国家和地区,员工人数达10.5万。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,27家本地企业,1.5万名员工遍布于约130个城市,线上和线下渠道覆盖全国约700个城市。

欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,ABB直通车:https://mall.abb.com.cn,新浪微博:@ABB电气,官方微信:cnabblp,官方微信二维码:

center

链接

联系我们

下载

分享文章

Facebook LinkedIn X WhatsApp