康盛数据中心采用ABB技术实现稳定运行和能效提升

康盛数据中心采用ABB技术实现稳定运行和能效提升

• ABB数字化方案显著改善能源使用效率和电能质量
• 满足主机托管高强度应用和每日24小时不间断供电的需求

2021年,中国数据中心用电量937亿度,二氧化碳排放量约为7830万吨。在中国承诺实现碳达峰的2030年,全国数据中心的二氧化碳排放总量预计将达到15000万吨,约占全国排放总量的1.5%。在国家双碳目标下,改善数据中心行业高能耗现状迫在眉睫。如何在保证关键负载可靠性的前提下有效降低总能耗及碳排放,是目前数据中心最大的挑战之一。

康盛数据中心位于北京市经济技术开发区 ,于2016年5月开通,参照T3+级标准建设,抗震强度八级。该主机托管数据中心旨在为各行业客户提供数据托管服务。

近期,为实现“低碳、绿色数据中心”的目标,北京康盛数据中心实施了升级改造项目,该项目依据GB50174-2017《数据中心设计方案》 A级机房标准打造。ABB为其提供关键电源和配电整体解决方案,为重要的信息和数据资产提供不间断的可靠配电保障。

在改造中,客户提出需要保障信息处理设备不间断运行并且降低数据中心总能耗。ABB MegaFlex DPATM 系列不间断电源(UPS)提供高运行效率及热插拔模块化架构,解决用户痛点。该产品采用2N容错架构,具有业界领先的97.6%高运行效率,有效降低数据中心总能耗,降低二氧化碳排放量;分布式电源模块化架构,意味着每个 UPS 功率模块本身都是独立的 UPS,方便用户系统扩展及维护,兼容数字化平台,有效提高数据中心运维能力。

center

为了提升数据中心内电气设备的整体管理水平,北京康盛数据中心应用了ABB AbilityTM EAM能效与资产健康管理云平台,通过可视化的界面,实现了中低压产品能效及资产管理融为一体,大幅减少停机时间并降低能源费用。经过实验室环境样本测算,通常使用该方案,可实现维护费用节省40%,运营成本节省30%,能效账单节省20%,避免意外劳动100%。

此外, TruONE®系列自动转换开关等关键电源设备,以及 VD4真空断路器、Emax2空气断路器、Tmax XT塑壳断路器、微型断路器、漏电断路器、隔离开关、控制与保护开关等ABB中低压产品在北京康盛数据中心实现了成功应用。

ABB电气中国总裁赵永占表示,数据中心作为“双碳”目标下的重点行业,将在高效、清洁、集约、循环的绿色发展道路上阔步前行。ABB通过数字化手段和绿色节能技术帮助用户提高能效、降低企业能源管理和用能成本,为数据中心在全生命周期内的升级和运维提供端到端方案和高附加值服务。

目前,ABB已与百度等头部互联网企业、网宿等领先云分发和边缘计算公司展开合作,满足多元化定制需求,赋能绿色、卓越的工业级数据中心。同时,ABB也积极在模块化预制解决方案、开关设备的数字化方案等领域进行探索,提出切实可行的数据中心减碳方法。

ABB中国数据中心网页:https://new.abb.com/data-centers/zh/

欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,ABB直通车:https://mall.abb.com.cn,新浪微博:@ABB电气,官方微信:cnabblp,官方微信二维码:

center

链接

联系我们

下载

分享文章

Facebook LinkedIn X WhatsApp