ABB电动交通发布全新家用充电解决方案,践行可持续出行

ABB电动交通发布全新家用充电解决方案,践行可持续出行

  • ABB电动交通在2023年美国拉斯维加斯消费电子展(CES 2023)上宣布推出全新家用交流充电解决方案Terra Home。
  • 该产品可自动优先支持使用可再生能源电力。
  • 新产品的发布对ABB电动交通开展的全球调研结果[1]进行了佐证——有90%的受访者认为自己有义务采取更加可持续化的行动方式。

近日,ABB电动交通在颇负盛名的科技盛会——2023年美国拉斯维加斯消费电子展上隆重推出其全新家用充电解决方案Terra Home。

计划于今年上市的Terra Home为消费者带来了符合未来家用充电解决方案的新选择。该产品创新的设计能够支持用户充分利用可再生能源,进一步减少碳足迹。

预计到2040年,全球对充电桩的需求数量将达到3.4亿至4.9亿台,而这一数字将由家用充电桩主导,占所有电动汽车充电装置的82% [2]

为庆祝该款全新家用充电解决方案的发布,ABB电动交通面向世界多个国家的驾驶员们开展了一项调研,咨询了他们在2023年交通出行方面所关注的重点,结果显示加强交通的可持续化发展是他们最关注的领域之一。有90%的受访者认为自己有义务采取更加可持续化的行动方式来保护地球,保护下一代。

有86%的受访者明确表示他们将在新的一年采取行动减少出行排放。从油车转为使用电动汽车被受访者们列为是最具环保的转变措施之一,此外的措施还包括减少使用私家车,多利用公共交通工具。

ABB电动交通目的地充电业务高级副总裁Leon van de Pas表示,“在我们迈向低碳社会关键一年的开始之际,调研的结果已明确显示,驾驶员们已经做好准备并愿意与我们一同踏上新的旅程。Terra Home为使用者们带来了前所未有的新选择,这款产品更具灵活性,让人们可以简单且时尚的转向使用电动汽车。”

Terra Home充电解决方案能够自动优先支持使用可再生能源电力,如太阳能。这对很多消费者来说是颇具吸引力的,在调研中有54%的受访者表示如果能确保电动汽车使用的电力是可再生能源,他们会更倾向于使用电动汽车。

center

Terra Home不仅为可持续充电领域树立了新标杆,并且它在风格和设计方面也引领了新风尚。Terra Home简约的设计、各类材质的选择及多种个性化的外壳选项意味着它能够无缝融合多种家用风格和生活方式。

同时,该产品的智能充电功能,如“即插即充” 功能,可在汽车插入充电枪后开启自动识别的充电方式,省去手机登录等繁琐环节。该产品交互式的灯语功能也可实时显示充电状态。此外,Terra Home 可与ABB E-mobility Charger Sync应用程序[3]连接,让使用者轻松获取充电状态通知以及充电识别验证,确保是本人正在使用Terra Home。

Terra Home和ABB E-mobility应用程序之间的云连接进一步增强了安全性,让经验丰富的团队能够快速、高效地远程服务充电桩,而远程固件的更新可使用户始终受益于更新的充电功能,使产品不会在未来影响用户的充电体验。

[1].该调研报告访问了来自奥地利、加拿大、法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、瑞士、英国、美国等市场的5500名驾驶员。

[2]. EVO Report 2022 | BloombergNEF | Bloomberg Finance LP (bnef.com)

[3]. 新一代面向电动汽车驾驶员的ABB E-mobility Charger Sync应用程序和面向安装人员的Terra Config应用程序将于2023年第一季度推出。

ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是电气与自动化领域的技术领导企业,致力于赋能更可持续与高效发展的未来。ABB将工程经验与软件技术集成为解决方案,优化制造、交通、能源及运营。秉承130余年卓越历史,ABB全球约10.5万名员工全力以赴推动创新,加速产业转型。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,27家本地企业,1.5万名员工遍布于130余个城市,线上和线下渠道覆盖全国约700个城市。  

欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,ABB直通车:https://mall.abb.com.cn,新浪微博:@ABB电气,官方微信:cnabblp,官方微信二维码:

center

链接

联系我们

下载

分享文章

Facebook LinkedIn X WhatsApp