ABB助力企業以採用高效能馬達和變頻器來應對氣候變遷,全球電力消耗可減少10%

ABB助力企業以採用高效能馬達和變頻器來應對氣候變遷,全球電力消耗可減少10%

ABB在新發布的白皮書中展示了最新且最具高效率的馬達和變速驅動器在工業和基礎設施中,可實現顯著能源效率改善的能力。ABB呼籲政府和行業加速採用這項技術,以幫助應對氣候變化。

根據國際能源總署 (IEA) 的數據,工業能源消耗佔全球能源消耗的 37%,而全球能源消耗的約 30% 則用於建築。

雖然電動馬達和變速驅動器大多隱藏於大眾看不到的地方,但它幾乎嵌入在每個建築環境中。它們為我們現代生活方式所必需的應用提供動力,從用於製造的工業泵、風扇和輸送機以及用於運輸的推進系統,到用於建築物中的電器和供暖、通風和空調系統的壓縮機。

利用高效能馬達和驅動技術可以節省食品和飲料設施廠房中的冷卻系統的能源
利用高效能馬達和驅動技術可以節省食品和飲料設施廠房中的冷卻系統的能源
center

馬達和驅動技術在過去十年中有顯著的進步,而現今創新的設計提供了卓越的能源效率。然而,現今全球約有3億個工業馬達驅動系統效率低下或消耗的電力遠遠超過所需的電力,導致巨大的能源浪費。

根據獨立研究估計,如果這些系統被替換為優化的高效設備,將有可能減少全球電力消耗高達10%。這樣一來,將佔到達成《巴黎協定》2040年氣候目標所需減少的溫室氣體排放量的40%以上。

“提高工業能源效率,比任何其他方法都具有對抗氣候緊急狀況的潛力。它本質上是全球隱形的氣候解決方案,”ABB Motion總裁Morten Wierod表示。“對於ABB來說,永續發展是我們公司使命的核心部分,也是我們為所有利益相關者創造價值的一部分。我們為減少溫室氣體排放的最大貢獻,來自於我們領先的技術,這些技術在工業、建築和運輸領域減少能源使用。”

已經採取了相當多的資源來支持電動車和可再生能源的普及。ABB認為,是時候對一項能為環境和全球經濟帶來更大利益的工業技術採取同樣的做法。

像這樣的泵浦應用廣泛存在於各行各業和建築中,是節能的主要目標
像這樣的泵浦應用廣泛存在於各行各業和建築中,是節能的主要目標
center

“將工業和基礎設施轉型為這些高效能驅動系統和電動馬達,將促進更永續的社會”Morten Wierod繼續說道。“全球45%的電力是用於建築和工業應用中的電動馬達,投資於升級這些系統將在能源效率上帶來顯著的回報。”

ABB經常評估自家安裝的高效能馬達和驅動系統對全球能源效率的淨影響。在2020年,測試結果認為198百萬兆瓦時的電力節是有可能的—這相當於英國年用電量的一半以上。到了2023年,預計ABB的馬達和驅動系統將使全球客戶每年節省額外的78百萬兆瓦時電力,這幾乎與比利時、芬蘭或菲律賓的年用電量相當,且超過智利的年總用電量。

法規政策是全球工業在能源效率方面投資的主要驅動力之一。雖然歐盟在2024年實施其《生態設計法規》(EU 2019/1781),該法規對越來越多的高效能馬達設置了嚴格的新要求,但許多國家仍未採取行動。

ABB表示所有利益相關者都扮演著關鍵角色:

  • 公共決策者和政府監管機構需要獎勵機制來鼓勵迅速採用高效馬達及驅動系統的企業
  • 企業、城市和國家需要認識到節省成本和環境優勢,並願意進行投資
  • 投資者需要將資本重新配置到那些更願意面對氣候變遷的公司

“雖然我們在ABB的角色是始終為客戶提供最有效的技術、產品和服務,並持續創新以實現更高的效率,但這些並不夠。所有利益相關者需要共同合作,實現能源使用轉型成更有效率的使用方式。通過共同行動和創新,我們可以在節省能源和對抗氣候變遷的同時,保持關鍵技術服務的運行。” Morten Wierod總結道。

ABB的白皮書《實現巴黎協定:高效能馬達和驅動系統在減少能源消耗中的關鍵角色》可以在此下載。

連結

連絡我們

下載

分享文章

Facebook LinkedIn X WhatsApp