- 新一集 的ABB Decoded ,ABB 的新任大使 Lucas di Grassi 談到我們共同的責任:創造一個更可持續的未來
- Di Grassi 分享對於極限賽車運動在汽車駕乘技術的角色以及作為鼓舞人心賽事平台的看法
- 搭載最新科技 Gen3 底盤的 ABB Formula E 賽車,使d Grassi對永續未來感到更加樂觀
在 2022 年ABB Decoded podcast的首集,很榮幸邀請巴西賽車手 Lucas di Grassi 加入。作為第 8 賽季的新任 ABB 大使,di Grassi 不僅談到他在賽車上的成功—例如在該系列賽的第三個賽季中,成為Formula E賽事冠軍—並分享他對永續技術應對氣候挑戰的看法。
di Grassi 熱衷透過運動的力量激起人們對重要議題的關注,他的願景遠超越賽車中駕駛座的範圍,長久以來並抱持為人類的利益合作的信念。
E-mobility progress
自賽事啟動就參與Formula E,di Grassi目睹賽道內外驚人進步以及電動車領域的巨大變化。
“2012 年,Formula E正式展開的時候,很少有人談論電動車,電動車的銷量在汽車行業的整體格局中更顯得微不足道。 10 年以來,我們看到科技徹底的革命。每個人都在談論電動車,目前電動車約佔汽車總銷售額的 10%,然而所有主要汽車製造商都已經承諾在 5 到 10 年的時間內,會朝向以電動車為生產製造主力的方向前進。”

賽車運動不僅限於賽道
“我一直認為賽車運動不僅只限於賽道之上。我認為賽車運動是一個商業平台、公共娛樂平台,更可以是許多事件的靈感來源。
“Formula E 出現的時候,我開始明白汽車的未來會是由電力驅動的,這個改變與空氣品質的關聯性極高,因此對人們的生活品質將產生巨大影響;此外並將創造更加民主的流動性,因為從 A 點到 B 點相對說會更為便宜,這更是一場有助於應對氣候變化的革命。因為這些根本上的因素,Formula E 很符合我的目標和熱情。對我來說,在Formula E 取得成功並看到Formula E 也取得成功,成為我的人生目標。”
環境問題是集體責任
對於di Grassi來說,致力圍繞環境問題開展各式推廣運動的承諾,來自於他的個人行為準則和道德觀念。
“我相信在達到基本的生活品質 —有地方住、足夠的食物、教育和健康— 之後,需要協助無法達到這些基本生活品質的其他人,努力改善社會並推動人類前進。對我來說,這是利用我們在賽車領域所做的技術和專業知識,讓世界變得更美好。”
科技發展令人對未來感到樂觀
科技和各項基礎設施的改善讓di Grassi對未來感到樂觀,從第 9 個賽季開始,下一代Formula E賽車將在賽道上呈現。
“透過第 3 代電動車,可以看到技術發展的狀況令人驚嘆。它的功率是原來的兩倍多,重量減輕了 100 公斤,並且具有四輪驅動。這已經徹底改變了遊戲規則。"
對 di Grassi 來說,以推廣電動車為基礎系列賽事的日益成功,以及世界各地正在進行的永續發展專案,都給了他希望。
“實現永續發展目標的唯一方法是透過科技。因此,參與Formula E的公司,例如ABB,必須了解基礎設施層面的現況及未來發展技術,這些技術涵蓋車體本身及周邊的設備,包含充電、車輛能源系統、組件的可回收性—透過先進的科技,我們將為後代子孫留下更好的永續資源和更美好的世界。”
ABB Decoded 這一集的發布是在 ABB FIA Formula E 世界錦標賽第 8 賽季開始前一周發布的。該系列賽於 1 月 28 日至 29 日在 Diriyah, Saudi Arabia 舉行,車手將再次在夜間比賽,賽道採用低能耗 LED 技術照明,由可再生能源提供動力。 21 彎、2.495 公里的 Diriyah 賽道環繞著聯合國教科文組織世界遺產的歷史城牆,在單圈結束時有一條長而消耗能源的直道,使其成為真正的戰略測試。
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) 是技術領先的跨國工程公司,致力於推進社會與產業轉型,以達到更具生產力且更永續的未來。藉由軟體技術連結旗下電氣、工業機器人、自動化和運動控制產品組合,ABB持續推展技術疆界,將績效提升至新境界。承續超過130年的歷史,ABB的成功來自全球超過100餘國105,000位優秀員工的貢獻。ABB在台灣官網:https://new.abb.com/tw