- 倫敦最具代表性的百貨公司,展示機器人技術在消費場所的未來可能
- ABB 機器人 3D 列印技術將使用回收再製過後的 Parley Ocean Plastic® 原料打造一系列設計師產品
- 消費者可現場訂製客製化商品並於現場生產及購買
未來零售透過機器人整合3D 列印技術的展示,在倫敦牛津街最具代表性的百貨公司之一 Selfridges於整個 4 月展出,讓消費者直擊零售業的客製永續未來。這項機器人自動化方案將在櫥窗中進行展示,消費者可以看到 ABB 機器人 3D 列印各種由 Parley Ocean Plastic® 製成的客製化設計師商品。
3D 列印技術的展示是 Selfridges SUPER/Market 概念的一部分,讓消費者能夠重新思考審視購買商品的生產過程,以及產品生產過程對環境的影響。
ABB 機器人事業部總裁 Marc Segura 表示:“雖然商品選擇的增加對消費者來說是件好事,但同時也以環境為代價,產品和包裝經常被丟棄,很少考慮這類物品的最終去向或是否妥善回收。” “透過重新使用海洋中的塑料來列印設計師商品,讓消費者了解機器人對於可持續製造過程及循環經濟的重要貢獻。”

未來零售透過機器人整合3D 列印技術的展示,在倫敦牛津街最具代表性的百貨公司之一 Selfridges展示 
未來零售透過機器人整合3D 列印技術的展示,在倫敦牛津街最具代表性的百貨公司之一 Selfridges展示 
柏林的德國時裝零售商 Solebox 透過機器人協助消費者選購商品 
中國移動通信公司華為與 ABB 合作開發的零售亭,讓消費者能夠更方便的購買或領取包括智能手機和平板電腦在內的一系列設備 
消費者於 Selfridge's 現場直擊 ABB 機器人的 3D 列印技術 
利用 ABB 機器人 及 Nagami 射出成形機 3D 列印生產花瓶
這項展示與環保組織 Parley for the Oceans 以及創新設計品牌 Nagami 合作開發,使用 ABB 的機器人編程軟體 RobotStudio® 和 IRB 5700 機器人來製作各種物品,包括椅子、凳子、桌子、花瓶及燈具,這些物品均使用 Parley Ocean Plastic®的再製塑料,ABB機器人整合 Nagami 獨特的塑料射出成形機,列印客戶在現場直接選購的物品。
Parley 創辦人兼首席執行官 Cyrill Gutsch 表示:“Parley Ocean Plastic® 的發明是為了解決海洋塑料污染和海洋破壞的變化。” “與 ABB 和 Nagami 這兩個行業領導者合作,我們可以在世界任何地方根據實際需求將產品列印出來,把問題轉化為解決方案。除了透過直接在 Selfridges 等零售店內列印,以減少浪費過度生產的產品的巨大潛力之外,我們還希望使用這項科技為全球各地的社區提供賦能的技術— 提供工具,將當地的塑料污染轉化為商機和有用的物品。為了海洋、氣候和生命的永續。”
機器人轉型零售全新體驗
除了強調生態創新的重要性外,這項展示並且能夠突顯機器人自動化在幫助零售商吸引顧客的廣泛潛力。機器人已經頻繁的被使用於越來越多地用於庫存管理、貨品交付甚至店內服務,研究機構 Coherent Market Insights1 估計,到 2028 年,機器人在零售業的使用量將增長 30%。
“機器人已經被頻繁的用來協助企業幫助吸引顧客回到店頭消費”Segura 補充。 “我們相信未來機器人的使用將受到三個主要趨勢的影響,包括微型訂單履行- 機器人在店內用於實現訂單履行和交付;客製化- 機器人根據客戶的特定要求製造產品,並增加了自動客製化選項,透過過去購買習慣的數據提供更多新的建議及選擇;零售娛樂- 機器人用以作為互動展示或表演的一部分。”
近期的幾個案例包含位於柏林的德國時裝零售商 Solebox,消費者透過螢幕選擇有意願選購的鞋款,如果鞋子不合腳或者想嘗試別的款式,機器人會從抽屜裡把商品撿回放置回到貨架。另外在中國由中國移動通信公司華為與 ABB 合作開發的零售亭,讓消費者能夠更方便的購買或領取包括智能手機和平板電腦在內的一系列設備。該零售亭位於主要街道,使用 ABB 的 FlexBuffer 系統讓消費者線上訂購或現場購買設備。消費者選擇後,產品將被放入收集抽屜中,供客戶帶走。
Marc Segura 總結道:“將機器人同時導入商店前端及後端為零售商提供了令人興奮的機會。” “透過使用機器人處理店內微型訂單履行,員工可以專注於面對消費者的角色,能夠更專注為消費者提供更好的消費體驗。
“如同 Selfridges 的展示方案,機器人也可以在車間使用,在消費點實現商品的客製化生產,為零售體驗增添全新的維度。”
新的客戶群擴展 ABB 的投資組合,加速 ABB 向物流、醫療保健和建築等新領域擴張的戰略。
1 https://www.coherentmarketinsights.com/market-insight/retail-robots-market-4535
ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是技術領先的跨國工程公司,致力於推進社會與產業轉型,以達到更具生產力且更永續的未來。藉由軟體技術連結旗下電氣、工業機器人、自動化和運動控制產品組合,ABB持續推展技術疆界,將績效提升至新境界。承續超過130年的歷史,ABB的成功來自全球超過100餘國105,000位優秀員工的貢獻。www.abb.com
ABB機器人與離散自動化事業部 是機器人技術、機械自動化和數位化服務的開拓者,致力於為汽車、電子、物流等各行各業提供創新的解決方案。作為全球領先的機器人及機械自動化技術提供商,ABB已經交付了超過50萬套機器人解決方案。我們致力為不同規模的客戶提高生產效率,提升生產彈性,簡化生產流程,改善產品品質,助其走向聯網、協作的未來工廠。ABB機器人與離散自動化擁有超過11,000名員工,遍佈於全球53個國家、100多個地區。new.abb.com/products/robotics/zh-tw
關於 Parley for the Oceans
Parley for the Oceans 是一個全球網路,來自創意產業、品牌、政府和環保組織的創造者、思想家和領導者齊聚一堂,以提高人們對海洋的美麗和脆弱的認識,並就可以結束海洋破壞的專案進行合作。該組織已與主要合作夥伴結成聯盟,包括adidas, Anheuser Busch InBev (Corona)、美國運通、馬爾地夫共和國、聯合國、世界銀行以及橫跨科學、藝術、時尚、設計、娛樂、體育領域,太空和海洋探索的合作夥伴。欲了解更多訊息並加入海洋環境保護運動,請造訪 www.parley.tv
關於 Parley Ocean Plastic®
Ocean Plastic® 是 Parley 的一系列優質材料——由 Parley 的全球清潔網路以及合作夥伴從偏遠島嶼、沿海社區和海岸線回收的海洋塑料碎片和漁具製成。