无线输入/输出模块
WDIO无线输入/输出模块作为一个基站或接入点,采集现场设备或机器的I/O信号通过ABB现场总线适配器设备传到PLC或控制器中。现场总线适配器支持以下协议: DeviceNet, PROFIBUS, Modbus, CANopen。
多个WDIO模块可在同一区域同时操作,并具有下面的特性:
- 可扩展:
同一区域通过3个无线输入/输出模块最多可使用624个现场设备。
- 实时性: 无线循环周期为2ms。
- 不管是使用或触发一个还是624个传感器/制动器,通信时间是恒定的。
- 有限制的重复使用大型工厂的波段,并且可与其它无线技术共存,无线通信范围:5-15米(典型值10米)。