ABB机器人中嵌入安全I/O

使用安全 I/O 可实现安全的人机协作,防止对生产造成不必要的中断。

分享本页

ABB 正在其一系列机器人控制器中嵌入扩展的安全 I/O,用于提高机器人与人之间协作的灵活性、安全性和可靠性。向更短周期内的小批量、高混合生产的转变意味着,人们需要在更接近机器人的地方更频繁地工作——更换材料和程序,以及检查新工艺。这使得协作成为保持效率和安全的重要手段。

在机器人工作间执行安全操作

例如,光幕、激光扫描器、安全垫、紧急停止和确认按钮都连接到 ABB 的安全模块,它是 ABB 机器人控制器不可或缺的组成部分。假如有人进入机器人工作间进行维护,如果允许,可触发机器人的安全限制速度,而不是安全停止。机器人使用 SafeMove2(ABB 新一代经安全认证的机器人监控软件),在预定义的安全工作区内极缓慢地移动。一旦人离开工作间,机器人就可以在有或没有确认的情况下,根据所使用的安全传感器和应用安全要求,恢复更快的操作速度。

材料处理应用的理想解决方案

物料搬运应用,如码垛,是从这种方法中受益的典型应用。

该解决方案增加了机器的正常运行时间,同时提高了生产效率。单个安全 I/O 通道可以单独重新集成,从而提高机器生产效率和可用性。

由于安全 I/O 由机器人控制器内的安全模块控制,因此不需要使用第三方独立安全 PLC。这节省了成本,因为 I/O 和机器人控制器的结合释放了单独柜体通常需要的空间。它还减少了设置和操作机器人生产工作间的相关时间。此标准化解决方案节省了备件,减少了连线,降低了运行成本,并通过通用诊断简化了工程设计。由于更灵活地使用 SafeMove2 功能,并结合了扩展的安全 I/O,节省了空间。每个安全 I/O 通道 LED 不仅指示过程状态,还指示故障状态,这节省了操作成本并简化了维护工作。极端条件(-XC)模块可用于高冲击、振动和温度要求。

 

 

缩短了调试和维护时间

所有 PROFIsafe® 地址都可以通过前面板上的旋转开关输入,直接看向模块的前盖即可看到。由于所有预设的 PROFIsafe® 地址都清晰可见,该设施减少了维护工作量,因此无需拆卸安全 I/O 或使用工程工具来访问地址值。

此外,由于能够连接安全 I/O 终端装置,即使安全 I/O 模块还不可用或尚未采购,也可以缩短调试和维护时间。

ABB 机器人控制器中的嵌入式扩展安全 I/O 增加了机器正常运行时间,同时提高了效率。单个安全 I/O 通道可以单独重新集成,从而提高机器生产效率和可用性。