Soft-proof Viewer

Eine Erweiterung des Leitstands MPS Control Console

Soft-proof Viewer bietet dem Drucker ein Farbbild der Seiten des gerade im Druck befindlichen Produkts. Das angezeigte Bild wird automatisch vom Leitstand ausgewählt, ohne dass der Drucker etwas zusätzlich tun muss. Die jeweils am Leitstand gewählte Seite wird als Soft-proof angezeigt.

Der ABB Soft-proof Viewer ist in zwei verschiedenen Konfigurationen erhältlich.

ColorCheck

Diese Konfiguration setzt einen kalibrierten High-End-Monitor ein und liefert ein farbechtes Softproof-Bild.

Das System bietet zwei Möglichkeiten, um das notwendige ICC-Profil auszuwählen. Wenn ABBs MPS Production 5 für die Produktionsplanung eingesetzt wird, wird das ICC-Profil automatisch auf Basis der ausgewählten Papierart für die relevante Bahn sowie des benutzten Farbwerktyps ausgewählt. Als Alternative kann das ICC-Profil auch manuell von einer benutzerdefinierten Liste ausgewählt werden.

PageCheck

Diese günstigere Option ist für Anlagen geeignet, wo die Überprüfung des Seiteninhalts im Vordergrund steht. Das angezeigte Bild ist nicht unbedingt farbecht, aber der Benutzer kann trotzdem sofort kontrollieren, ob die Platten in der Druckmaschine am richtigen Ort sind.

MPS Control Console_Softproof

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Weitere Lösungen

Select region / language