Singapore Press Holdings modernisiert ihre Colorliner-Druckmaschinen mit ABB

2009-08-03

ABB meldet eine neue Bestellung von Singapore Press Holdings (SPH), dem führenden Zeitungsverlag in Singapur mit Titeln wie „The Straits Times“. ABB ersetzt die Steuerungen und Automationssysteme der vier bestehenden Goss Colorliner-Druckmaschinen.

ABB ist keine Unbekannte für SPH. Die vier KBA Commander Druckmaschinen im Druckzentrum von SPH laufen seit 6 Jahren mit ABB-Systemen.

Der Lieferumfang von ABB beinhaltet ein MPS Production Druckmaschinenmanagementsystem mit einem Geo-Cluster Server und vier Clients, das ABB Produktionsdaten-Analysesystem MPS Inform, insgesamt 16 Leitstände, von denen acht mit kalibrierten Soft-Proof Monitoren ausgerüstet werden und ABB Steuerungen, die die vorhandenen Systeme komplett ersetzen.

Goh Yew Soong, der Assistant Vice President, Production (Engineering) von SPH und Projektleiter für den Austausch der Steuerungen, erklärt:”Unser Ziel ist nicht nur, die Druckmaschinen vollständig unter Kontrolle zu haben, sondern auch genau zu wissen, was die Bediener wann getan haben und welche Auswirkungen diese Handlungen auf die Maschinen hatten.”

In diesem Bereich zahlt sich die Erfahrung von ABB mit dem anlagenweiten Tracking und der Analyse von Daten aus. Jede einzelne Handlung der Drucker wird protokolliert, und eine lange Liste von Maschinenparametern wird kontinuierlich verfolgt: eine Situation, die eher an das Testen von Düsenflugzeugen erinnert als an Zeitungsdruck!

Executive Vice President Production Anthony Cheng, ein in der Branche hoch angesehener Fachmann, erklärt die Entscheidung zugunsten von ABB:“Wir haben mit ABB beim vorherigen Projekt sehr eng zusammengearbeitet und uns jeden Aspekt der MPS-Systeme genau angesehen. Sowohl SPH als auch ABB haben die üblichen Anfangsprobleme früh überwunden, und in den letzten sechs Jahren hat sich das System hinsichtlich zuverlässiger Leistung bewährt. ABB hat auch unsere Vorstellungen aufgenommen und in die neuere Version der MPS-Systeme integriert. Ich kann sagen, dass ABB bei uns eine Erfolgsgeschichte hat, und es ist für uns sinnvoll, ähnliche bewährte Steuerungssysteme auch bei den Colorliner-Druckmaschinen einzuführen. Dieser Auftrag ist auch ein Zeugnis unseres Vertrauens zu ABB.“

"Das Projekt ist das Produkt einer erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen dem ABB Center of Excellence Printing und der ABB Organisation in Singapur," sagte James Foo, ABB Landeschef in Singapur und einer der Unterzeichner des Vertrags mit SPH. "Das ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie ABB Grösse, Fachwissen und globale Präsenz nutzen kann, um die beste Lösung für den Kunden zu finden. Das bedeutet nicht nur die beste technische Lösung, sondern auch die beste Lösung hinsichtlich Ausführung und Leistung."

Die internationalen Teams sind bereits voll an der Arbeit, und die Installation der Systeme für die erste Maschine beginnt in diesem Jahr Mitte November. Die erste Druckmaschine nimmt dann Ende Februar 2010 die Produktion wieder auf. Dann folgen in regelmässigen Abständen die weiteren Maschinen.

Eine der Colorliner bei SPH

Select region / language