Puoi vedere questa pagina in

Diritti di tutela del soggetto

ABB è pienamente impegnata nel tutelare i diritti riconosciuti ai soggetti dalle leggi applicabili in materia di protezione dei dati e nel prestare grande attenzione ai loro dati personali. Se desideri contattare ABB per visionare, aggiornare, modificare o eliminare i tuoi dati personali e le tue preferenze in base alle quali i dati vengono trattati da ABB, ti invitiamo a compilare l’apposito modulo riportato qui di seguito e a seguire le informazioni fornite.

Indipendentemente dalla legge applicabile, puoi utilizzare un Modulo di richiesta GDPR digitale ma devi indicare chiaramente se fai riferimento al GDPR, al CCPA o alla legge turca. In questo caso, tutti i riferimenti contenuti nel modulo fanno riferimento al GDPR, perciò potrebbero non essere pienamente applicabili ad altre leggi.

Quale modulo devo utilizzare?

  • Il Modulo ABB di richiesta di esercizio dei diritti di tutela del soggetto ai sensi del Regolamento generale per la protezione dei dati personali (UE) 2016/679 (GDPR) è valido se sei residente in un paese UE e desideri presentare una richiesta di accesso, aggiornamento, modifica o cancellazione dei tuoi dati personali o delle preferenze in base alle quali i dati vengono trattati da ABB.

    Tutti i dipendenti attuali di ABB a livello mondiale possono utilizzare questo modulo per esercitare i loro diritti di tutela del soggetto.

  • Il Modulo ABB di richiesta di esercizio dei diritti di tutela del soggetto ai sensi del California Consumer Privacy Act (CCPA) è valido se sei residente in California e desideri presentare una richiesta di accesso o cancellazione dei tuoi dati personali o negare il consenso alla vendita di dati personali del consumatore.

È possibile richiedere di esercitare i propri diritti:
- Utilizzando il modulo web CCPA oppure il Portale MyPrivacy;
- Chiamando il numero gratuito 800 435-7365, Opzione 0.

  • Il Modulo ABB di richiesta di esercizio dei diritti di tutela del soggetto ai sensi della legge turca sulla protezione dei dati personali n. 6698 (KVKK) è valido se sei un soggetto in base alla definizione della legge turca sulla protezione dei dati personali e desideri presentare una richiesta di accesso, aggiornamento, modifica o cancellazione dei tuoi dati personali o delle preferenze in base alle quali i dati vengono trattati da ABB.

Per poter elaborare la tua richiesta con la massima efficienza e in modo automatizzato, ti invitiamo a presentarla utilizzando i nostri moduli dedicati. In alternativa, puoi contattarci tramite l’indirizzo privacy@abb.com.

Select region / language